This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:IC 是否在最终 PCB 中工作

Guru**** 2913010 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4303, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172044/ths4303-ic-is-working-in-final-pcb-or-not

器件型号:THS4303
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好。

我叫 Rahul vishwakarma、我买了这个 IC 4303、用于负阻抗转换器的应用、仿真部件已经完成、我得到了结果。 当我制造了结构并测量了结果、但所需的结果没有出现时、就会出现问题。

1.我已经检查过 kHz 范围内的 IC (通过建立电压跟随器电路)、似乎 IC 提供了所需的响应。我的疑问是如何检查 GHz 范围内的 IC (我所需的频率范围是2至3.5GHz)?

2.我获得的输出(通过在+-VDC 中施加6至9伏直流电) S21大约为-20dB、这是不需要的、它应该介于3dB 至-7dB 之间。 似乎运算放大器 IC 未开启。 您能不能建议您在开启 GHz 范围内的 IC 时应注意什么。

3、IC 的断电引脚已连接至+VDC 电源(电压范围为1.1-2.5伏)(如数据表中建议的那样、打开 IC 的最小值应为1.1伏)。

4.网卡电路的预期结果已出现在原理图仿真中、并 实现了协同仿真(电路+分层)设计。 但在实际测量时、它不会出现。我怀疑天气 IC 是否会开启、因为 s21大约为-20dB。

期待尽快倾听您的意见

谢谢你

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    为了更好地解决您在应用中看到的问题、您是否介意发送原理图和仿真文件。 我注意到您提到了2GHz - 3.5GHz 的预期频率范围。 THS4303设计为在1.8GHz 下工作、因此给定范围内的频率对于器件而言可能过高。 您还提到了您对器件可能未正确通电的担忧。 特性表中的1.1V 上电电电压阈值与器件所用的电源电压相关。 我是否可以询问正在使用什么电压电源以及输入信号特性? 此信息将有助于缩小导致这些问题的可能原因。   

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附原理图及其结果

    s 参数响应用于我所需的系数仿真情况

    如您所说、此4303在1.8GHz 下工作、但在数据表中、它写入了1.8GHz 下的典型增益值、但小信号增益在4GHz 下大于10db。 如上图所示、因此我使用的增益值高达3.5GHz

    我施加的直流电源在6至9伏之间变化。 两个端口连接到 VNA 以测量 s 参数、如下所示

    上视图和下视图显示绿色导线为+VDC、 棕色为-VDC。

    制造原型的测量响应如下所示

    S44=S22 S33=s11、s43=S21、s34=s12。 与仿真结果不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我在原理图中看不到任何组件值。

    您的印刷电路板上没有接地平面。 如何连接信号地? 通过导线? 我强烈建议遵循数据表图52中给出的示例布局。 您迫切需要一架地面飞机。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    一个是 PCB、交流接地和直流接地是分离的。 我正在连接所示的交流和直流接地图像。

    SMA 连接器的接地端经过交流去除了、背 面有一条中心直流接地线、如上图所示。 是否足以在 PCB 中接地。 我要 使用此 NIC 的应用 程序无法使用完整的接地平面。

    该导线用于为 PCB 提供直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    抱歉、这将不适用于1.8GHz 运算放大器。 电线会完全破坏性能。 您迫切需要数据表中所示的实心接地层。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、  

    正如 Kai 提到的、我认为布局是这样高频器件的一个问题。 另一个问题是使用的电源电压。 为了  实现最佳性能、该器件的数据表建议在单电源(双电源配置中为+-2.5)配置下提供5V 电压、绝对最大值为6V。 任何超过此值的器件都可能会对器件造成严重损坏。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Ignacio、

    这个 采用 MHz 频率的电路具有相同的电路配置、采用相同的接地配置。电路适用于这种情况。制造的原型的结果与仿真的结果相同。

    2.当我提供9伏电压时、IC 的电源达到最大值2.5伏、然后通过限流电阻器、IC 输入端的电压为2.4伏。 因此 IC 不会损坏。

    3.please 请告诉我、该 IC 仅在1.8GHz 下工作、数据表中没有关于1至4GHz 频率范围内小信号增益与频率间的关系。增益大于10db (19-10db)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    当我在原理图中看不到组件值时、我不能对您的电路说任何话。

    该电路在1MHz 下工作并不意味着它也在1.4GHz 下工作。 1.4GHz 是频率的1400倍!

    通过添加接地平面和接地填充(如下所示)、您可以轻松改善电路板的接地布线:

    如果您希望使电路在1.4GHz 下工作、则会将所有导线全部断开。 每隔一 cm 导线会增加10nH 电感、这意味着1.4GHz 时的阻抗为88 Ω。 30cm 长的电缆会将电感300nH 引入信号路径、从而在1.4GHz 时提供2640 Ω 的阻抗。 我知道没有任何1.4GHz 电路能够承受如此长的导线。

    您可以出于我不知道的任何原因将交流和直流接地分开、但在高频时、它们之间应该有一个低阻抗连接。 这在您的板上。 只有这样、您才能避免布线过长。

    请提供您的电路的组件值、并解释您为什么要分离交流和直流接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    2.没有特别的理由将交流和直流接地分开。

    "您可以出于我不知道的任何原因将交流和直流接地分开、但在高频时、它们之间应该有一个低阻抗连接。" 它们意味着交流和直流接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我强烈建议您对电路进行 TINA-TI 仿真并进行相位稳定性分析、如以下主题所示:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963567/stability-analysis-and-open-loop-gain-measurement-of-op-amp-in-nic-circuit

    使用理想的运算放大器和 THS4303对您的电路进行仿真、以查看 THS4303是否能够满足您的需求。

    Kai