This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV791-DIE:运行温度范围显示为"25至25"在 TI "DIE &晶圆服务"网站上

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173231/lmv791-die-operating-temperature-range-shown-as-25-to-25-on-ti-die-wafer-services-web-site

器件型号:LMV791-DIE
主题中讨论的其他器件: LMV791

我们有兴趣在工作温度高达162摄氏度的高温混合应用中使用 LMV791-DIE。

该器件在 TI 的"裸片和晶圆服务"网站上以高温类别列出、但我们认为工作温度范围为"25至25"、这是错误的。

LMV791-DIE 数据表未列出工作温度范围。

请告诉我们运行范围和/或更新 TI 的"裸片和晶圆服务"网站。

非常感谢。

Steve Carpenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    我不会在162摄氏度下运行 LMV791。  

    Thomas Kuehl 在 另一个主题中回答了这个问题、他说:  

    "TI 可能不会指定裸片的温度范围、因为不同的客户 使用 不同的组装方法和材料、这些方法和材料会广泛影响裸片工作的结温、并且会影响电气性能。 网页指示 工作温度范围(C) 为25至25。 这有点令人困惑、但它意味着未指定范围、 而  是可能 引用参数列表中显示的典型值的单个25摄氏度温度。  

    网页上的"高温"等级不明确、任何信息中都没有说明具体指示的含义。 这可能不应该列在列表上、 是错误的。

    TI 在晶圆级测试裸片以确保其电气 性能良好、但 由于其数据表中未列出电气规格或温度、TI 对此不作保证。  一旦客户开始处理并将其组装到不同的组件中、TI 就无法控制许多因素、这样我们 就能够作出保证。 尽管如此、使用 TI 裸片产品的客户仍能成功 地将其应用到其产品中。"

    以下是高温裸片放大器的参数表: https://www.ti.com/die-wafer-services/products.html#p3278=Amplifiers&p1192=-55;170.45

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普通 LMV791的最高结温为150°C RθJA 工作温度取决于您安装的任何温度传感器的温度。

    我猜、"高温"意味着只要热阻(和功率耗散)足够小、您就可以相当接近150°C。