This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:电源压降

Guru**** 2911160 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, OPA455, OPA454, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167504/opa462-supply-voltage-drop

器件型号:OPA462
主题中讨论的其他器件: OPA455OPA454OPA593

您好!

我一直在尝试寻找 ADA4700-1 (下图中的第一个放大器)的替代产品、OPA462似乎非常适合、因为它共享封装、高电源电压(需要+77V)和大多数引脚 (OPA462在引脚1和8上具有不方便的启用/禁用功能)。

无论我尝试哪种方法、如果 E/D 和 E/D COM 引脚保持开路、或者如果我设置分压器在它们之间具有+5V 使能电压、则+77V 的电源会降至大约+30V。

是否有人可以帮助我找出使用 OPA462时的设计有什么问题或帮助我找到该放大器的替代产品? (我尚未尝试过 OPA455、但作为同一组件系列、我希望获得相同的结果)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在 INPUT_SIGNAL 点对 OPA462施加了什么电压电平? 当+72V 电源首次施加到 OPA462时、该电压电平是多少?

    您是否必须使 OPA462 E/D COM 引脚悬空?   如果您将 E/D COM 引脚连接到电气特性表中列出的 VS < 106V 时的最小(V–)电压、最大(V+)–6V 电压之间的电压、问题是否会停止?

    OPA454是一款具有与 OPA462非常相似功能的100V 运算放大器、并且采用相同的 DDA 封装。 与 OPA462和 OPA455相比、它在不同的半导体工艺上采用了不同的设计。 一种可能的替代方案是新型 OPA593DNT、这是一款85V 高输出电流运算放大器。 它还具有各种标志和 E/D 功能、但采用比 OPA462更小的封装。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    [引用 userid="542737" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167504/opa462-supply-voltage-drop "]无论我尝试什么,+77V 的电源电压下降到大约+30V [/引用]

    为什么电源电压下降? 您是否已在电源中激活电流限制器? 您使用什么电源?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    电路板通电后、INPUT_SIGNAL 电压接近 V+电源。

    我已经尝试让 E/D 和 E/D COM 引脚悬空、从而将电源电压降至+30V 左右。

    我已经尝试将 E/D com 连接到 GND 并在 GND 和 V+之间设置分压器、以在 E/D 上获得+5V 电压、从而导致电源电压降至大约+50V。

    OPA454/OPA593似乎短缺、因此我无法尝试使用这些放大器。 我还想保留相同的封装和引脚排列、以便在再次可用时保留原始 ADA4700-1作为备份。

    我使用 LT1172IS8#PBF 开关稳压器作为升压转换器来生成+77V。 我知道没有电流限制器。 使用 ADA4700-1时,该图工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您是否有办法在+77V 下拉至+30V 时监控 OPA462电源电流? OPA462似乎必须消耗大量电流才能发生电源压降。 如果是这种情况、 可以解释的是、寄生锁存电路在 OPA462内部形成、充当  电源电流的灌电流路径。

    加电期间、输入电压在 V+轨附近上升可能是一个问题。  当您提到它接近加电时的 V+电平时、它是否超过(V+)–3V 的共模电压(VCM)上限? 当超出运算放大器的 VCM 范围 时、它将被迫进入超出其线性工作范围的状态。  大多数运算放大器不再 用作运算放大器、因为它们的输出被驱动为饱和状态、并且环路控制是分离的。

    您是否可以设置一个 O 示波器、在加电时监控 OPA462电源电流、电源电压、INPU_VOLTAGE 和可能的输出电压? 如果我们发现 VCM 是问题所在、可能有一种方法可以帮助解决 问题。

    顺便说一下、您是否在电路设置中的多个 OPA462中观察到了这种行为?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小更新:为 E/D 和 E/D com 输入使用分压器似乎解决了该问题。

    感谢你的帮助