This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9351:运算放大器缺少 GND 轨保护

Guru**** 2501735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9351, OPA991, TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170931/tlv9351-op-amp-missing-gnd-rail-protection

器件型号:TLV9351
主题中讨论的其他器件: OPA991TLV9151

大家好、我已经使用 tlv9351设计了一个 HOWLAND 电流源。 从运算放大器的电源轨、GND 引脚从外部连接到连接器。 移除 GND 引脚后、IC 开始加热并断开。

这项工作的麻烦在于、移除 GND 引脚后、运算放大器会在内部将 V-引脚移动到 V+引脚。 如何防止这种情况? 。 如何设置一个系统、在移除 GND 后禁用运算放大器并防止其燃烧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 GND 违反了绝对最大额定值。

    通常、您应该设计系统、以便最后移除接地。 如果需要移除信号、请使用具有关断功能的运算放大器、例如 TLV9151或 OPA991。

    为什么需要(或可能)移除接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、因为我展示的电源连接位置实际上是连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个重要的考虑因素是、如果我们"物理"地断开接地连接、输出的行为将如何。 在安全方面、我们还需要评估这种可能性。 OPA991看起来不错。 不过、此处写入关断引脚必须处于高电平状态才能激活。
    我们的情况是浮动状态。 它是否会在浮动状态下显示高阻抗并使运算放大器停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个重要的考虑因素是、如果我们"物理"地断开接地连接、输出的行为将如何。 在安全方面、我们还需要评估这种可能性。 OPA991看起来不错。 不过、此处写入关断引脚必须处于高电平状态才能激活。
    我们的情况是浮动状态。 它是否会在浮动状态下显示高阻抗并使运算放大器停止工作?   

    因此、我需要内部高电平才能实现关断功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在断开 GND 的情况下、电流可以从内部 GND 流经 ESD 保护二极管并从任何引脚流出。 这使得 GND 电压的电压比引脚上的电压高0.5V 以上。 浮动 GND 永远不起作用。

    您不能使用仅断开 GND 连接的连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在两个接地端之间安装钳位二极管:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kai! 我们没有 负载接地连接、这将是客户与连接器连接的负载。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以访问什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载取决于 用户将使用的系统阻抗。 这是一种典型的接地损耗情况,通常用于汽车行业。我发现了高侧智能 MOSFET 解决方案,但 ı 在我的 PCB 上没有足够的空间 来放置智能 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 OPAMP 的接地引脚和 OPAMP 的输出引脚之间添加一个 BAT54S 肖特基保护二极管。 这会将内部流过 OPAMP 接地引脚的基极电流分流到 OPAMP 周围的晶体管基极(通过内部保护二极管)。 BAT54s 将与 OPAMP 的内部保护二极管并联、但会承载大部分电流、因为肖特基二极管的正向压降较低。

    这应最大限度地减少不必要的发热。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kai,感谢您的推荐,但这并不能完全带来干净的结果。

    这意味着我 必须更改设计拓扑。  实际上、我需要一个压控电流源。 因此 ,我需要一个电压控制电流源,在 GND 断开时保护自身(缺少 GND 轨保护(失效防护保护)),并且规格为1-5V 输入范围和  4mA-20mA 输出范围 。 是否有可提供此功能的参考设计或 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指 OPAMP 的输出引脚、而不是电路的输出。

    Kai