This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:在 INA220上实现 OSS

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171184/ina220-implementation-of-oss-on-ina220

器件型号:INA220

请告诉我有关 INA220AIDGSR 的信息。

INA220AIDGSR 是否实现 OSS (开源软件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 ina2xx 驱动程序是 Linux 内核的一部分、与 INA220兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " Linux 内核的一部分"是什么意思?
    您是否使用 Linux 内核源代码?
    您是说它实现了 Linux 内核吗?

    除 Linux 内核之外、还有 OSS (开放源码软件)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新确认

    是否正确理解 ina2xx 驱动程序是用于从外部器件的 CPU 等访问 ADC (INA220AIDGSR)的驱动程序?

    (ina2xx。driver =在 Linux 上运行的源代码)

    重新提问

    ADC (INA220AIDGSR)是否具有内置 CPU 和存储器?

    ADC 内是否有用于控制 CPU 的软件?

    您是否在该软件中使用 OSS?

    e2e.ti.com/.../INA220AIDGSR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我对您问题的回答:

    [引用 userid="544005" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171184/ina220-implementation-of-oss-on-ina220/4412531 #4412531"]

    是否正确理解 ina2xx 驱动程序是用于从外部器件的 CPU 等访问 ADC (INA220AIDGSR)的驱动程序?

    (ina2xx。driver =在 Linux 上运行的源代码)

    [/报价]

    是的、这种理解是正确的。 该驱动程序具有访问器件寄存器和设置各种设置的命令/指令。

    [引用 userid="544005" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171184/ina220-implementation-of-oss-on-ina220/4412531 #4412531"]

    ADC (INA220AIDGSR)是否具有内置 CPU 和存储器?

    ADC 内是否有用于控制 CPU 的软件?

    您是否在该软件中使用 OSS?

    [/报价]

    不需要、INA220中没有您需要软件的 MCU。 它具有保存结果数据并设置器件设置的内部寄存器。 这就是上面提到的 Linux 驱动程序的作用。 它可帮助您与器件寄存器进行通信。  如果您想编写自己的指令来读取/写入器件寄存器、则无需专门使用驱动程序来与器件通信。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch!