主题中讨论的其他器件: OPA328、 OPA3S328
您好、德克萨斯州、
我正在寻找高精度互阻抗放大器的实现方案、以实现宽范围的电流测量。 我的器件电流在0.1nA 至5mA 之间变化、同样、我们的要求是构建一个具有最小噪声、超低输出失调电压、高电流转换线性度的复杂系统。 我在 PCB 上组装了 LMP7721、配置如下:
- 对于0.1nA 至200nA、(10 Mohm 与9.9pF 精密电容器并联)
- 对于200nA 至50uA 的电流、(32k Ω 与9.9pF 精密电容器并联)
- 对于50uA 至5mA 电流(250欧姆与250uF 精密电容器并联)
- 同相端子被拉至接地、VSUPPLY (+)= 2.5、VSUPPLY (-)=-2.5。 电源来自低噪声 LDO。
- 防护环(参考 LMP7721评估板)
在上述配置下、我会在低于 nA 的电流中获得巨大的振荡、但在 mA 电流模式下、我会获得巨大的偏差(在这里、我们失去了线性度)。 TIA 设计在1uA 至100uA 的体制下运行良好。 我想从设计和基础角度批判性地分析不良性能。
您是否建议对设计进行必要的修改?
谢谢、此致、
Deepak