This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721 TIA 设计问题:线性损耗(>1mA)、振荡(<10nA)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, OPA328, OPA3S328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167642/lmp7721-lmp7721-tia-design-issues-lost-linearity-1ma-oscillations-10-na

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: OPA328OPA3S328

您好、德克萨斯州、

我正在寻找高精度互阻抗放大器的实现方案、以实现宽范围的电流测量。 我的器件电流在0.1nA 至5mA 之间变化、同样、我们的要求是构建一个具有最小噪声、超低输出失调电压、高电流转换线性度的复杂系统。 我在 PCB 上组装了 LMP7721、配置如下:

  1. 对于0.1nA 至200nA、(10 Mohm 与9.9pF 精密电容器并联)
  2. 对于200nA 至50uA 的电流、(32k Ω 与9.9pF 精密电容器并联)
  3. 对于50uA 至5mA 电流(250欧姆与250uF 精密电容器并联)
  4. 同相端子被拉至接地、VSUPPLY (+)= 2.5、VSUPPLY (-)=-2.5。 电源来自低噪声 LDO。
  5. 防护环(参考 LMP7721评估板)

在上述配置下、我会在低于 nA 的电流中获得巨大的振荡、但在 mA 电流模式下、我会获得巨大的偏差(在这里、我们失去了线性度)。 TIA 设计在1uA 至100uA 的体制下运行良好。 我想从设计和基础角度批判性地分析不良性能。

您是否建议对设计进行必要的修改?

谢谢、此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有源电容和负载、则无法继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    1. 电路应该正常工作。

    将输入信号和任何电缆与 OPAMP 的输入完全断开、并将所有器件与 OPAMP 的输出断开。 探测 OPAMP 的输出、但不要使用示波器探头直接接触 OPAMP 的输出。 插入100R 隔离电阻器。 它是否仍在振荡?

    探测电源电压。 电源电压是否干净、稳定且无噪声?

    您能否显示设置的原理图和照片?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    请遵循 Kai 概述的程序来隔离不稳定的根源。  如果 TIA 本身就是原因、请提供包含结电容、CJ、反馈电容、CF 和 RF 值的详细原理图、 对于确保稳定运行至关重要-如需参考 、请参阅下面的 TIA 原理图。

    此外、您可能还需要查看随附的演示文稿中所示的 TIA 设计过程。   

    e2e.ti.com/.../7043.Op-Amp-Bandwidth-for-Transimpedance-Amplifiers.pdf

    此外、还有 一个涵盖 TIA 稳定性主题的在线培训材料-请参阅以下链接: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德克萨斯州、

    在聊天中提到的上述建议大大帮助我克服了上述问题。 现在、我们要设计 TIA 电路拓扑、其中可以使用 PA (最大1nA)分辨率测量高可变电流电平(50uA - 5mA)、即如果特定时间的可变电流为1mA (反馈增益=250欧姆) 在下一次瞬时、向 TIA 的反相端子添加1nA 电流、使总电流达到(1mA+1nA)。 标准 TIA 拓扑(在上面的文本交谈中提到)使 Vout = 250*(1mA+1nA)= 250mV + 250nV、即使在 PCB 上具有非常高的分辨率 ADC (24位)、测量由于1nA (此处为250nA)而导致的 Vout 变化也是不可行的。 我们能否有效地测量覆盖高电平电流(mA)的低电流(由于器件物理特性而产生的1nA)? 请更正以下方法(可能所有方法都是非常规的)以解决上述问题:

    1. 在设计第一级 TIA 和第二级具有增益反馈积分器的两级放大器时,它是否有助于测量差分信号?
    2. 在 TIA 的反相节点放置微分器?
    3. 我们能否通过 TIA 嵌入对数放大器来解决此问题?

    详细的建议将使像我这样的模拟初学者受益。

    谢谢、此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用250ohm TIA 测量1nA 变化没有简单的方法、因为这意味着分辨率为250nV -请参阅下文。

    将输入电流从1mA 更改为1.000001mA 需要比 LMP7721的输入电压噪声低得多的分辨率。 在最佳情况跟随器配置中模拟输入噪声时、总噪声为45.6uV -因此比所需的250nV 分辨率高近200倍。

    在实际应用中模拟总噪声时、幅值相同、为45.6uV -请参阅下文。   

    因此、为了将噪声降低到所需的分辨率、需要在输出端添加一个低通滤波器并使用多样本平均法-请参阅下面的内容。

    由于您不会尝试测量低于 PA 的电流、 因此不需要最大 Ib 为20fA 的 LMP7721 -您可以使用 OPA328。

    请参阅以下链接中的 TIA 实现示例: https://www.ti.com/lit/an/sboa558/sboa558.pdf

    更好的做法是将包含 OPA328的 OPA3S328与三个内部低泄漏开关一起用于增益更改-请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    我将关闭此主题、因为我们有两个单独的线程在同一主题中运行。  请在另一个主题上发帖以了解更多问题。

    此致、
    Mike