This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172243/amc1311-amc1311

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的 TI 团队:

我在 PSpice 中使用 IC AMC1311的 SPICE 模型进行 Monte Carlo 分析。  我已在 PSPICE 中导入此 IC 的模型、但 在运行该模型时 、我会遇到与该 IC 相关的少量错误、如代码窗口中所示。 可以帮助我解决此错误吗?

谢谢!

Shritesh

**** 11/17/22 12:33:58 ***** PSpice 17.4.0 (23 July 2022) ***** ID# 0 ********

 ** Profile: "SCHEMATIC1-Battery_Insulation1"  [ C:\Users\SESA690080\OneDrive - Schneider Electric\0_Work\1_EV_Charger\5_Isolation_Mo


 ****     CIRCUIT DESCRIPTION


******************************************************************************




** Creating circuit file "Battery_Insulation1.cir" 
** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS

*Libraries: 
* Profile Libraries :
* Local Libraries :
.LIB "../../../lib files/amc1311.lib" 
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpice\17.4.0\PSpice.ini file:
.lib "nom.lib" 

*Analysis directives: 
.TRAN  0 1ms 0 
.OPTIONS ADVCONV
.PROBE64 V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) 
.INC "..\SCHEMATIC1.net" 



**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****
* source BATTERY INSULATION MONITORING
V_V1         N14431 0 750Vdc
R_R1         N14404 N14431  1Meg TC=0,0 
R_R2         0 N14404  1000k TC=0,0 
R_R3         N14427 N14431  1000k TC=0,0 
R_R4         N14423 N14427  1000k TC=0,0 
R_R5         0 N14423  1000k TC=0,0 
X_U1         N15396 N15424 0 N15089 0 0 0 N15158 AMC1311 
V_V2         0 0 5Vdc
R_R6         N14423 N15081  2000k TC=0,0 
R_R7         N15081 N15085  2000k TC=0,0 
R_R8         N15085 N15089  2000k TC=0,0 
V_V3         N15158 0 5Vdc
C_C1         N15396 N15424  1n  TC=0,0 
R_R9         0 N15089  19.9k TC=0,0 

**** RESUMING Battery_Insulation1.cir ****
.END

INFO(ORPSIM-15423): Unable to find index file amc1311.ind for library file amc1311.lib.

INFO(ORPSIM-15422): Making new index file amc1311.ind for library file amc1311.lib.

Index has 88 entries from 1 file(s).

.SUBCKT D_D4 1    2
D1 1 2  DD
.MODEL DD D( IS=10n N=0.50 RS=1 XTI=0 Eg=0.35)
.ENDS D_D
------$
ERROR(ORPSIM-16362): Name on .ENDS does not match .SUBCKT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、

    您能否发布仿真文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、

    对此问题深表歉意。 请提供 Kai 所说的仿真文件、同时、您可以使用 TINA-TI 进行快速仿真。  https://www.ti.com/lit/zip/sbam366

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Monte_5F00_Carlo_5F00_ORCAD.zip

    非常感谢 Kai 和 Alexander 的回答。  

    我已附加 OrCAD 仿真文件。 我在 TINA 中模拟了 AMC1311、它工作正常、但在 PSpice 中运行时遇到问题。

    谢谢、

    Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我找到了我的错误。 "Design tools and Simulation"选项卡中提供了单独的 IC AMC1311模型。 最初我使用 TINA、因此我下载了 TINA-TI_Spice 模型。 在使用 PSpice 时、我尝试导入同一个模型。 现在、我已经意识到 AMC1311 PSpice 模型有一个单独的模型可用。 使用此模型后、我不再收到错误。

    感谢 TI 团队的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、

    感谢您告知我们。 祝您好运、如果您准备好进行原理图/布局审阅或有任何其他问题、请再次发帖!