This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:为什么仿真(PSpice)和测量之间 TLV1805的输出电压不同?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171964/tlv1805-why-is-the-different-output-v-of-tlv1805-between-simulation-pspice-and-measurment

器件型号:TLV1805
主题中讨论的其他器件:TIDA-010071

你(们)好

我的应用是参考 TIDA-010071文档的交流充电桩。 因此 、我们的解决方案是将 TLV1805用于控制导向信号。

我的问题是  

  1. 如果 引脚3和引脚4为0V,那么仿真和测量之间 TLV1805的输出(PIN1) V 为何不同。   仿真的输出 V 为12V,但实际测量值为+12V 至-12 4kHz 波形  
  2.    
  3. 什么是正确状态  
  4. TLV1805的参数导致此问题的原因,如 Vos……

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的联系。 当您将两个输入连接到0V 时、始终会有一定程度的变化、噪声和偏移、因此您将看到不同器件之间的不同结果。 这可能会导致您在输出中看到的抖动。 我们建议将输入连接到 GND、并将另一个输入连接到 VCC 等已知电压源。

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复  

    (引脚3和引脚4)=0V 意味着3.3V 不为引脚3供电、引脚4从 MCU 设置为低电平 、因此它不是实际的0V (GND)  

    还有一件事是、根据运算规格将触发多少噪声和输出电压。是 VIO 还是 Vhys?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我不知道你的问题是什么意思。 有来自输入以及内部来自比较器的噪声、但我们在规格中没有这种噪声。 VIO (偏移)是 IN+从 IN-移位的量。 VHYS 是比较 器具有的内部迟滞量、这意味着它具有14mV 的间隔、因此如果预期噪声小于14mV、它可以防止抖动。 请观看此视频、深入了解 比较器的 VOS 和 VHYS 概述- YouTube。 我强烈建议将输入设置为单独的电压电平、因为您不希望输入在其自身的宽带噪声上触发、从而导致抖动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    正如 CHI 所解释的、0V 时的两个输入在技术上都是无效条件。 当 IN+= IN-时、输出是不确定的。 实际输出将由各个器件的失调电压决定。 不要依赖失调电压的趋势来设置输出。

    您是否可以从比较器+12V 运行分压器? 并对 R53进行适当的更改。 这样、如果3V3控制器电压关闭、负输入仍然偏置为1.65V、这将在控制器关闭时提供正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 视频对我很有用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  我会 尝试它