This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225:测量功率的较大变化(8dB)

Guru**** 2891710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV225, LMV226, LMV228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172092/lmv225-large-variation-in-measured-power-8db

器件型号:LMV225
主题中讨论的其他器件: LMV226LMV228

我们使用 LMV225 (WSON)来测量 L 频带射频功率。  我们看到输出电压的芯片间差异很大。  

我们使用 WB-SG1信号发生器在校准的功率水平下创建1.4GHz 载波。  测得的信号(使用 HP 427B 功率计)为-23.5dBm。  我们使用 PCB 迹线20dB 方向耦合器对信号进行采样、并使用16dB (1.4GHz 时)增益放大器(Maal-010704)将测量的信号置于 LMV225的良好范围内。

我们发现、测得的输出电压在0.65V 至0.93V 之间变化。 (-32dBm 至-24dBm) 我们在板之间交换了许多 LMV225芯片、测量的电压跟随 LMV225芯片、而不是板。  换用放大器没有实际效果、因此它看起来很稳定。   我们非常小心、不要超过260°C 的焊接温度

 经证明、测量功率的8dB 变化是一个大问题。 我们必须更换许多异常的 LMV225芯片、以使其测量的功率接近平均值。  不是一个可行的解决方案。

我们将使用数据表中的推荐电路。  是我们的原理图。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您是否阅读过此主题?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066931/lmv225-lmv225-anormal-output-voltage-spread

    您是否已在 C65 = 100...220pF 的条件下检查电路?

    您能否发布您的布局?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读过那个线程。  我在其中看到的唯一可能的事情是、它们没有将中心焊盘接地、但我们是这样。  
    我们将100N 电容器用于 C65。  我刚刚对上述校准输入信号运行了几个测试。 电路板1中的 LMV225的读数比平均值低得多。  自从我进行了第一批测试以来、我已经看到了其中的几个。

    电路板1、C65=100nF、输出:0.589V
    电路板1、C65=100pF、输出:0.583V

    电路板2、C65=100nF、输出:0.827V
    电路板2、C65=100pF、输出:0.820V

    更改为100pF 电容器没有帮助。

    信号通过 C61传入。  它由 U7放大。  经过 C65并进入 U8 (LMV225)。  下面是一个完整的接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

     数据表指定了基于电阻器抽头的应用的 LMV225和具有方向耦合器的应用的 LMV226/LMV228。 我看到您使用的是带方向耦合器的 LMV225。  

        我将在内部进行检查、并就此问题向您回复。

     请 使用示波器捕获 LMV225的输出、并查看是否存在任何振荡。 2-3个器件的数据会有所帮助。

    您还可以分享 从方向耦合器到 LMV225的信号链原理图。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hrudday。
    在我们的应用中、输入范围不适用于 LMV226/228。  我们需要 LMV225的较低范围。

    以下是上述测试的2个电路板的示波器视图。  我在任何时间刻度内都没有看到任何纹波。

    电路板1

    电路板2

    这是射频部分的整个布局。  信号通过 LNB 连接器传入。  调制解调器连接器与75Ω Ω 终端器端接。  耦合走线越大、为50Ω μ m。  除了 LMV225的输出之外、我们没有看到电路的任何部件发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

      感谢您的快速回答。

     目前我无法访问生产数据。

    要查看此信息、您可以通过以下方式为我提供帮助:

    1、取3块电路板、其中一块具有最小输出电压、一个具有平均电压、另一个具有最大输出电压。

    2.读取两个功率级别的输出电压、一个为-23.5dBm、另一个为-13.5dBm、让我知道这三个板的读数。

    谢谢、此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 Hruday。

    我测试了三块板。  我没有一个可用的最大输出、但第三个输出略高于平均值。  我还使用端接输入测量了电压。

    电路板1
    端接输入:0.174V
    -23.5dBm 输入:0.585V
    -13.3dBm 输入:1.038V

    电路板2
    端接输入:0.189V
    -23.5dBm 输入:0.833V
    -13.3dBm 输入:1.262V

    第3板
    端接输入:0.196V
    -23.5dBm 输入:0.891V
    -13.3dBm 输入:1.312V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

      感谢您提供数据。  

    所有3个器件的 Kslope 几乎相等、并且与数据表保持一致。  对于端接输入、输出电压可从数据表中的下表中变化高达300mV

    因此、我认为该器件的偏差应为8dB。 您可以通过系统上的单点校准来解决此问题。 由于斜坡变化不大、因此在任何已知输入功率下进行单点校准都可以解决问题。

    谢谢、此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    遗憾的是、逻辑工作放大器通常具有相当大的制造容差。 如果希望获得最高精度、强烈建议进行校准。 在任何情况下、我都会执行偏移电压校准(无射频输入)。 这甚至可以完全以模拟方式实现。

    不过、请记住、对于许多规格(对数斜率等)、数据表中仅给出典型值。 因此、甚至更复杂的两点校准(例如 µC)也是可取的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的回应!

    Miller、

      我将继续并将此回复标记为 TI 认为已解决。 如果您需要进一步的支持、可以随意重新打开该主题。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Hrudday。  我曾认为这可以在没有校准的情况下工作、但看起来需要校准。