This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:负向输入信号

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174150/ths4541-negative-going-input-signals

器件型号:THS4541

各位专家:

在 THS4541IRGTR 器件上寻求您的帮助 。

在仿真中、我有一个+5V 单电源。 我有一个负向输入信号、输出显示它采用共模电平、这正是我需要的、但令人惊讶。 我想我需要双电源才能使其正常工作。  
在数据表中、它讨论了"负电源轨输入"。 这是允许负向输入信号的吗?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    探测输入求和引脚、CM 环路会将其提升到接地上方、即使对于负向输入也是如此、我在数据表中介绍了一节内容