This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN10501:视频运算放大器不能作为电压跟随器正常运行

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173900/sn10501-video-op-amp-not-operating-properly-as-a-voltage-follower

器件型号:SN10501

您好!

 我遇到了 SN10501DBVT 无法正确缓冲输入的问题。 输入信号范围为0V-1.4V、最大运行频率约为25.2MHz、运算放大器通过3.3V 电压供电。

随附了示波器捕获和布局/原理图的一些屏幕截图。

输入

输出

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    根据数据表、输入信号必须与电源轨保持1.1V 的距离。 因此、允许的输入电压范围为1.1V...2.2V、但不包括0V...1.4V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    Kai 在这里绝对正确:为了正确地观察输入共模电压范围的运行条件、输入信号必须与两个电源轨相距1.1V。  在电路等单电源配置中、这意味着输入信号的最低电压不得低于1.1V。  如果发生这种情况、一定会观察到失真和不必要的信号行为。

    请继续询问解决此问题的方法或其他设计注意事项。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 我错过了数据表的该部分。 我看到了轨到轨、并假设一切正常、忘记再次检查。

    我将返回并进行这些更改。

    谢谢、

    Matt