请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN10501 您好!
我遇到了 SN10501DBVT 无法正确缓冲输入的问题。 输入信号范围为0V-1.4V、最大运行频率约为25.2MHz、运算放大器通过3.3V 电压供电。
随附了示波器捕获和布局/原理图的一些屏幕截图。
输入
输出
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我遇到了 SN10501DBVT 无法正确缓冲输入的问题。 输入信号范围为0V-1.4V、最大运行频率约为25.2MHz、运算放大器通过3.3V 电压供电。
随附了示波器捕获和布局/原理图的一些屏幕截图。
输入
输出
谢谢