This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7715:IS 和 Vos 超出正常范围、请帮助提出原因

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173890/lmp7715-is-and-vos-are-out-of-normal-ranges-pls-help-to-suggest-the-reason

器件型号:LMP7715

我们有8个要测试的样本、有3个有缺陷的样本。 2.5V 时  、一个元件的 IS 值在 5V 时高达30.052mA;  一个元件的 IS 值高达15.761mA;、 在2.5V 时、   一个元件的 Vos 值高达509.727uV。 请查看随附的数据照片。

请帮助检查高拒绝率。的原因

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Icgoo、  

    从数据表中可以看出 Vos 中断率似乎很高。 请确认在25°C 时根据 LMP7715的数据表测量 Vos 规格。  

    您必须通过我们在亚洲的客户服务部门联系信息。 请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=CUSTOMER%20SUPPORT%20CENTER

    此外、您还需要提供有关退货或其他建议的其他信息。  请注意、这些组件必须从 TI 授权经销商或 TI 网上商店购买。 然后、您可以提交索赔以采取进一步措施。  

    如果情况并非如此、则必须联系您的电子供应商。 TI 不对任何假冒产品负责、包括退货和技术支持。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。

    我们确认了在 25°C 时根据 LMP7715的数据表测量的数据。  

    我们将联系您的客户服务、再次感谢您。