This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:如何修改 OTP 中的寄存器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173487/pga308evm-how-to-modify-the-registers-in-otp

器件型号:PGA308EVM
主题中讨论的其他器件:PGA308

您好!

 一位客户需要修改 PGA308 OTP 中的寄存 器,但他发现点击鼠标时无法编辑它,例如,如何更改 CFG2寄存器,他尝试点击红圈,但无法更改。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    PGA308EVM 登录页面上有一系列视频、其中显示了有关如何对 PGA308EVM 进行编程的详细说明、并展示了完整的校准过程、我建议查看完整的视频系列:

    https://www.ti.com/tool/PGA308EVM

    视频第2部分提供了有关如何对 OTP 进行编程以及如何对 RAM 存储器进行编程的详细说明。

    通常在校准完成后对 OTP 寄存器进行编程。  必须首先在 PGA308 RAM 中加载有效配置、然后按照该过程操作、步骤1在对 OTP 进行编程之前读取 RAM 内容、如下所示:

    请参阅随附的详细 PPT、其中讨论 了如何使用 PGA308EVM 对 OTP 进行编程:

    e2e.ti.com/.../6.-PROGRAM-OTP.ppt

    请参阅随附的 PPT、其中讨论 了如何使用 PGA308EVM 对 PGA308 RAM 进行编程:

    e2e.ti.com/.../7.-Registers-in-RAM.ppt

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis Chioye