This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:一般电压跟随器问题

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166725/tlv9051-general-voltage-follower-questions

器件型号:TLV9051
主题中讨论的其他器件:TPS24750TLV9001

您好!

在选择要在电压跟随器配置中配置的运算放大器时、需要考虑哪些关键器件参数? TI 是否有针对此应用的特定器件? 您会推荐哪种类型的运算放大器(精密、高速、通用)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键参数与任何其他运算放大器应用相同:电压范围、频率、噪声、功耗、价格、 等等

    有专用缓冲器、但仅适用于某些高速应用;请参阅以下搜索 :ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#p89=Fixed%20Gain/Buffer&p511=1;1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    由于电压跟随器的增益为1V/V、因此 OPAMP 必须具有稳定的单位增益。

    所需的速度和精度取决于您的应用。 您能详细介绍一下您的应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我需要缓冲来自 ECB 的电流监控器信号。  电源电压需要为3.3V。 功耗不是问题、但尺寸小。  请告诉我需要哪些其他信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    什么是 ECB? 欧洲中央银行?

    我认为速度很重要。 您必须缓冲哪些信号?

    那么精度很重要。 允许缓冲区添加哪些错误?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "英格兰和威尔士板球板"、很明显。

    但是、如果您谈论的是 TPS24750等电子断路器、您使用的电阻器是什么(即实际电压范围是多少)? 您将如何处理输出信号? 如果它进入 ADC、它具有什么分辨率(或您需要什么分辨率)? 您需要多快的反应速度?

    TLV9001这样的廉价通用运算放大器可能已经足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    运算放大器按尺寸排序。

    e2e.ti.com/.../parametric_2D00_data-_2800_4_2900_.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    此问题是否已解决? 我将 Ron 的回答标记为"TI 认为已解决"、但如果您有其他问题、请告知我们、以便我们提供帮助。  

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢大家的帮助。