This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2772A:轨到轨输出?

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2772A, TLV9052, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173837/tlv2772a-rail-to-rail-output

器件型号:TLV2772A
主题中讨论的其他器件: TLV9052LM358

各位专家:

我们希望获得有关 当输入信号超出建议电平时 TLV2772A 输出行为的查询帮助。
从数据表中可以看出、建议的 Vdd 为2.5至6V。 CX 希望使用3.3Vdd 操作它。

问题:
[1]如果输入信号大于(Vdd - 1.3)伏、输出会发生什么情况? 它会将输出减小1.3V 吗?

[2]数据表显示它是轨到轨、但为什么最大输入信号限制为(Vdd-1.3V)?

请给我们启迪。 谢谢你。

此致。
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.行为未定义。 当两个输入都位于无效区域时、无法再正确确定它们的差异。

    2.数据表中说"轨到轨输出"。 输入不是轨到轨。

    有一些具有轨到轨输入的运算放大器、例如 TLV9052。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    添加到 Clemens 注释。 当输出不再处于线性工作范围内时、可以执行几种不同的操作。 以下数据适用于 LM358、其输入共模范围类似为 IN 至 V-(如 TLV2772A)。 在3.3V 下运行时、输出将不确定轨正电压或在共模范围的上限关闭电平。 不过、这只是针对单位增益。 有许多因素决定了输出、当您超过共模电压范围(CMVR)时、其中许多因素会因工艺(读取:随机)而异。  

    因此、如果您需要不确定的操作、我将保留在器件的 CMVR 中。 如果您希望 CMVR 扩展到两个电源轨、我将介绍一个像 Clemens 提到的 TLV9052这样的轨到轨输入运算放大器。