This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:切换频率与最小脉冲宽度之间的差异

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173607/tlv3601-the-difference-between-toggle-frequency-and-minimum-pulse-width

器件型号:TLV3601
主题中讨论的其他器件:OPA855

尊敬的团队:

您能否在 数据表中大致解释切换频率与最小脉宽之间的差异? 对我来说、这似乎是一样的。

例如、在我的 ToF 系统中、如果我要转换脉冲宽度约为1.5nS 的 OPA855的脉冲、我应该寻找哪个规格? 最小 脉冲宽度为1.25nS? 或者从切换频率选择1/325MHz = 3.02nS?

此致

黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    一个对正弦波有效、另一个对方波(脉冲)有效。

    您能否提供有关信号(振幅、周期、占空比...)的更多详细信息? 最终得到示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    最大切换频率 是输出可切换的最大频率、因此会限制可应用于比较器的输入信号的最大频率。 最小脉冲宽度是 在输出开始失真和发生故障之前比较器可以接受的最窄脉冲宽度。 您的输入脉冲周期和占空比是多少?  

    -Chi