This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6733:LMH6733MQX 硬件设计指南和输出能力驱动问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173949/lmh6733-lmh6733mqx-hw-design-guide-and-output-capability-driving-question

器件型号:LMH6733

尊敬的支持成员:

我在 BMC ASPEED 2600 VGA 输出侧有一个使用 LMH6733MQX 的设计、我研究了规范应用设计、现在我遵循了规范图34。 要设计推荐的同相增益电路、但我有一些问题需要帮助。

1. LMH6733MQX 射频和 RG 电阻值如何设置? 现在我设置549欧姆。

BMC 2600 VGA 指南建议 RGB 信号输出需要在连接器之间添加铁氧体磁珠、但我有 LMH6733MQX、因此我添加了 LMH6733输出侧。 关于铁氧体磁珠值、如何设置? 铁氧体磁珠会影响 LMH6733MQX 输出信号的能力?

3. LMH6733MQX 的输出能力如何? 布局布线的最大长度段如何? LMH6733MQX 需要封闭的主机侧或器件侧? 您是否会向我提供详细的布局指南文档?

4. LMH6733MQX 与 LMH6738MQX 有何不同? 可以替代? 硬件设计是否需要修改?

 感谢您的帮助

2022-11-23.

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    数据表中提到、对于5V 单电源、射频= 340R;对于+/-5V 电源、射频= 383R。 另请参阅"典型性能特性"部分的许多图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,关于问题2、3、4,您是否有任何好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般不建议在视频线路中安装铁氧体磁珠、因为当取不正确的值时、它们会造成比良好更严重的伤害。 铁氧体磁珠会导致不良谐振以及杂散电容和电缆电容。 它们确实通过添加不需要的阻抗来破坏电缆端接。 如果你安装了"任何好看的"铁氧体磁珠、它们在很仔细的定量时会很好、但很可能会损坏。 仅当存在严重问题时、才会安装铁氧体磁珠。 然后、在进一步的开发阶段、必须非常仔细地设计它们。  

    视频信号连接器必须最靠近 OPAMP。 尽可能缩短 OPAMP、电缆端接电阻器和连接器之间的距离。 每毫米都很重要。 如果要将连接器安装在距离 OPAMP 较远的位置、则使用微带或带状线技术提供与视频电缆具有相同阻抗的信号跟踪。 端接电阻器必须仍然最靠近 OPAMP。

    查看两个运算放大器的数据表以了解差异。 数据表可以比我更好地解释。

    Kai