This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904输出0.6V

Guru**** 2557850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173972/lm2904-output-0-6v

主题中讨论的其他器件:LM2904LM431

你好吗?

我们使用 lm2904来配置和使用电池低电压截止电路。

在某些产品中、lm2904输出电压为0.6V 而不是12V。

lm2904的输出是一种使用 NPN TR 驱动继电器的方法、当向继电器触点端子施加负载时、

发现上述症状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    您是否在继电器线圈上安装了续流二极管? 将其忽略会损坏电路。

    我要将 U1-B 的引脚连接到 U1-A 的引脚2或引脚3 否则、您会将 LM2904的输出驱动至饱和状态、从而不时地产生问题。

    我错过了 OPAMP 的电源电压去耦电容。

    "KA431"与任意去耦电容不同。 将 C1减小至4n7。 (另请参阅 LM431的数据表。) 或在"KA431"后面安装 RC 滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    除了所有 Kai 的建议之外。 如果 PIN2电压大于引脚3、则0.6V 为正常输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路使用 LM2904的输出电压并将其应用于 TR 的基极端子、以驱动继电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904故障是否是由于 LM2904所有引脚上的噪声引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    当您关闭通过继电器的电流时、线圈电感会产生巨大的电感反冲电压。 这种反冲会破坏电路。 它还会使电路的行为怪异。

    https://www.apogeeweb.net/electron/flyback-diode-flywheel-diode-applications.html

    您迫切需要安装与继电器并联的续流二极管、并且迫切需要在 OPAMP 的电压引脚上添加一个去耦电容。

    Kai