This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2670:PLC 线路驱动器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2670, THS6222, THS6301, THS6302, THS6212, OPA2675, OPA2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173990/opa2670-plc-line-driver

器件型号:OPA2670
主题中讨论的其他器件: THS6222、 THS6301、 THS6302、 THS6212、 OPA2675、 OPA2673

大家好、

我正在选择 MSEX24-I 的替代 产品(单端口、GreenPHY 差动线路驱动器)、详细说明如下:

我不知道在选择替代产品时哪个规格最重要。 我在 TI PLC 线路驱动器产品系列中找到 OPA2670。

您能不能帮助我确认这一点、并提供有关此类器件替代选择的一些建议?

谢谢

BRS

Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Kian、几乎不可能说、其他器件看起来像是有内部电阻器来执行固定的同相增益级、 在 PLC 中几乎从未如此做、因为大多数板级解决方案都这样做-此交叉耦合反馈实现了有源输出匹配、从而在保持匹配的同时减少了线路的插入损耗。 如果有人真的在参考设计中使用该其他器件-看起来非常原始、我会感到惊讶。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    TI 的线路驱动产品系列中有多种不同的器件、可用于此类应用。  我建议首先查看 THS6222和 THS6301/THS6302器件。

    此外、如果您愿意、您能否分享  MSEX24-I 的其他规格?您希望 TI 器件能够满足还是击败您的要求?  您还可以通过电子邮件共享任何所需信息; 您可以在 TI 目录中轻松找到我。

    我越了解 MSEX24-I 和您的设计需求、我就越能准确地从我们的产品系列中提出器件。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    没关系,我们可以在这个主题下进行讨论。 如果有隐私内容、我将通过电子邮件与您分享。

    目前、我相信  MSEX24-I 与 MSE1021搭配使用、可用作5V 500mA 线路驱动器。  我想知道我们是否有一个具有相似规格的器件、以便能够找到一个击败 MSEX24-I 的窗口

    [引用 userid="409192" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173990/opa2670-plc-line-driver/4418780 #4418780"]我建议首先查看 THS6222和 THS6301/THS6302器件。

    感谢您推荐 THS6222和 THS6301、我将了解这一点。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我几乎无法理解这一点。  这是我第一次使用线路驱动器应用。 我不知道如何设计和选择合适的器件。 那么、您可以向我分享一些文档吗? 我想了解这一点。

    谢谢

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    我相信 THS6212和 THS6222是适合您设计的第一部分产品系列。  另请注意、OPA2673和 OPA2675是 PLC 的其他可行器件选项  THS6301/2稍微旧一点、但也可行。  我会优先宣传 THS6212/22和 OPA2673/75、并了解这些器件如何进行设计。

    我相信 Michael 正在从架构的角度评论 MSEX224-I 及其对 PLC 线路驱动应用的独特方法。  为了清晰起见或继续对话、我将请 Michael 发表更多评论。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、他确实提到了他们认为他们需要5V 驱动器-不确定是否有任何有效驱动器、例如 THS6212是最小10V、而我所使用的大多数设计都是单个12V 电源、  

    不确定您提到的其他问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    好地方;在我兴奋地键入我的想法时、我没有 检查旧 THS6212上的最小电源电压。  我将查看我的建议、并通过更新对其进行适当调整。

    您好 Kian、

    请记住您的电源需求、我可能推荐了一些比当前竞争对手解决方案具有更高功率要求的器件。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的指出。

    您好、Alec、

    我已经检查了该器件的电源需求。 OPA2675可支持5V/500mA 应用。 我将推广这一点。

    谢谢

    BRS

    Kian