This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA325:OPA325

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173753/opa325-opa325

器件型号:OPA325
主题中讨论的其他器件:OPA1678

您好!

 我构建了该放大 器、即使使用120pF 压电式而不是8.2nF 压电式或添加与8.2nF 压电式串联的120pF 电容器更敏感、该放大器也能正常工作。

现在、我收到客户的咨询、要求使用 RG 323等同轴电缆连接此款水听器、该电缆需要同轴电缆连接并更改原始设计。

您是否知道如何为此类应用选择电路两侧的电感器值?

谢谢、

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否发布原理图?  除非 有明确的理解方法、否则我们将无法帮助解决这一问题。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当然 、您将在此链接上找到我要修改的电路:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133669/opa325-opa325

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    好的-您现在说压电体将通过放大器和元件(显示为 C24)之间的电缆进行连接、对吧?   

    这肯定会增加大容量寄生电感和电容。  它是否有2个导体和一个单独的接地屏蔽?  您是否有最大长度的估计?   

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    不、我不想使用同轴电缆将压电体连接到运算放大器、因为我知道压电体产生的电压非常非常非常低、因此压电体的工作效果不是很好。

    我需要做的是为放大器供电、并在同轴电缆等2线电缆而不是3线电缆(接地、电源、信号)上执行输出信号。

    我知道这是可以做到的,因为市场上有这些类型的水听器。

    是否可以使用幻象供电?

    POC 用于通过同轴电缆进行数字信号摄像头传输、但我没有看到任何音频应用文档。

    谢谢、

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    OPA1678的数据表讨论了这种幻象供电电路。

    另一种方法如下所示:

    但是、此类电路仅适用于高频信号(天线放大器)。 当 LF 信号低至160Hz 时、L1和 L2将变得巨大。 1h 将提供2 x PI x 160Hz x 1H = 1k 欧姆的阻抗。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是来自 Bruce Trump 的另一个电路:

    https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=588705

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    好的、我明白了。  是的、实现这一目的的常见方法是使用 JFET 来缓冲压电体。  我在下面做了一个快速示例电路:  

    在本示例中、JFET 基本上用作阻抗转换(可以通过参数使其成为共漏极、但结果类似)、现在压电体从电缆中的低阻抗去耦。  电缆偏置电压为3.3V、但3.3V 和接收侧电源之间的上拉电阻器有助于将前端的增益设置为大约1。  R3用于偏置 JFET。  可以设计更详尽的方案、特别是使用电流源代替电阻器、将有助于提高前端的增益并降低总体噪声。  但是、这是最简单的方法、可以从此处进行修改。  然后、放大器将用于40.8dB (101V/V)的同相增益。 以达到您所需的增益。

    我在帖子中附加了该设计、因此您可以进行编辑以进行一些微调。

    请注意、由于这是感恩节前的最后一天、因此在下星期一之前、您不大可能听到任何人的声音。

    此致、

    Mike

    e2e.ti.com/.../JFE150_5F00_Front_5F00_End.TSC