This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:为什么在内部芯片上打印标记 LM1580?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM158-N, LM358-N, LM358, LM158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173902/lm358-why-is-the-marking-lm1580-printed-on-the-internal-die

器件型号:LM358
主题中讨论的其他部件:LM158-N、LM158

您好!

 在发现 LM358MX/NOPB 部分后、发现在芯片上打印 LM1580。

请帮助检查器件型号和芯片标记之间的差异。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM158-N 是具有更宽温度范围的同一器件、因此 LM358-N 使用相同的裸片是合理的。

    "D"是裸片版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Icgoo、

    金属指示符具有预期文本。 LM158和 LM358共用同一个金属层。 最后一个字符是"D"

    是否有理由打开裸片?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    盖板开口检测是仓库的正常过程。  

    非常感谢您的回复、这对我们非常有帮助。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Icgoo、

    您的问题似乎已得到解答。 请单击 Resolved (已解决)按钮进行验证。