This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2333:差分输入电压 TLV2333IDR

Guru**** 2381120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174464/tlv2333-differential-input-voltage-tlv2333idr

器件型号:TLV2333

尊敬的先生或女士:

我对 TLV2333IDR 运算放大器有疑问:
在不破坏 OPV 的情况下允许的差分输入电压是多少?
将输入电流限制为最大值是否足够 10mA、如第8.3.2章图 18?
在图 20可以看出、OPV 包含两个钳位二极管和两个10kOhm 电阻器、可防止过高的差分输入电压。

在其他数据表中、例如 OP07CD、有一个针对差分输入电压的精确技术规格、例如、差分输入电压= max ±30 V

非常感谢你的帮助。

此致

曼努埃尔·基督

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电阻器是 EMI 保护的一部分;电流限制只是一个副作用。

    由于这些电阻器、引脚之间的电流远小于流经电源轨钳位二极管的电流(请参阅第7.1节中的脚注(2))。 换句话说、如果您尝试施加较大的差分电压、则会首先超过每个引脚的绝对电压。 因此、无需对差分电压施加限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    允许任何差分输入电压、但不会超出各个输入电压的绝对最大额定值。 或者换句话说、只要各个输入电压(在+input 和-input 上)不违反绝对最大额定值、生成的差分输入电压就不会破坏 OPAMP。 内部10k 电阻器将自动将输入之间通过背靠背保护二极管的电流限制在安全水平(请参阅数据表的图20)。

    因此、无需为差分输入电压指定绝对最大额定值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    非常感谢你的帮助。

    现在就清楚了