This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:特定用例的更好替代产品?

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690, OPA3690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174748/opa690-better-alternative-for-a-specific-use-case

器件型号:OPA690
主题中讨论的其他器件: OPA3690

团队、

您能否确定我们在以下用例中是否有一些更好的 OPA690替代产品?

适用于以下器件的电压反馈运算放大器:
频率 范围0Hz…30MHz
输入:    V_CM~3.5V 和-V_SIGNAL _pp=1、8V 的差分输入
输出:
           并能够驱动50R 负载。
           最大输出电压 2Vpp (或更高)

首先看一下 OPA690 (或 OPA3690)、它只是为了构建具有3个运算放大器的仪器放大器、以转换差分。 输入信号转换为单端输出)。
OPA690的主要参数包括:
   它可由+/-6V 供电(在输出上几乎可以达到4Vpp @ 50R)
   带宽超过160MHz (对于30MHz 应用来说足够了)
   电流输出高于140mA (足以驱动50R 负载
   -它的输入噪声密度约为5.6nV/√Hz (可以更好)

 与 OPA690相比、是否有更好的替代方案能够匹配这些关键参数并满足上述输入/输出/频率要求?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    690系列的特点是具有低增益稳定性和高压摆率、该拓扑具有更高的噪声、CFA 器件可以轻松满足您所需的 FPBW、但这不是您所要求的、  

    在 TI/NSM 设计中、采用这种压摆率的 VFA 不多-有类似的 ADI 和 LTC 器件、但它们也会具有更高的输入噪声、