This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:询问有关产品的其他信息

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175241/lm139aqml-asking-for-additional-information-about-a-product

器件型号:LM139AQML
主题中讨论的其他器件:LM339

可能涉及的对象。

在 INVAP SE、我们正在设计用于卫星应用的电子电路、在本例中、我们需要有关该组件的其他信息。

我们想知道、在源极引脚上没有电压(引脚3 = 0V = GND)的情况下、是否可以通过将电压与输入(引脚4至11)相连来使用该组件。 查看随附的数据表、我们不能找到有关此问题的具体信息、因此如果您能向我们发送此信息、我们将不胜感激。

对您的回复很不了解。

此致。

Nataniel Maggiora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nataniel、

    简而言之、是的。 即使电源电压为0V、您也可以在输入引脚上施加高达36V 的电压。

    显然、器件将无法正常工作、输出将不正确(高电平)、但不会损坏。

    我们建议将限流电阻器(几千欧) 与输入串联、以防止因瞬变而可能发生闩锁。 如果有可能将任何引脚拉至低于 GND、则建议使用外部钳位二极管。

    如需更多信息、请参阅 LM339系列应用手册第2.5节:

     《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

    此致、

    Paul Grohe