This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:故障模式和诊断

Guru**** 2984240 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168358/xtr111-fail-mode-and-distrubution

器件型号:XTR111

尊敬的团队:

我计划将 XTR111用于功能安全61508、您能不能建议我如何获得 XTR111的故障模式和分布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

     XTR111 4-20mA 3线电流变送 器由精密放大器提供支持。     以下链接提供了有关精密放大器产品的功能安全标准(IEC) 615081的信息。

    对于 PRAMP 器件、Jacob Fattakhov 是 产品线的功能安全冠军。  我会将查询提交给 Jacob、  他可能能够提供有关 XTR111故障模式和故障模式分布的信息。  请在我们查看此信息的同时留出几天时间。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

    Luis 对这一请求给了我一个 Ping 命令、我已经开始了这份文件的工作。 功能安全信息的当前迭代已过时、仅供内部使用。 我正在将该文档提高到2022年的标准、然后将其公开发布到网络上。 这需要几 层审批、可能需要几周时间、但也可能更早。 当文档在 TI.com 上上线时、我将再次回复此主题。

    祝你一切顺利、
    Jacob Fattakhov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您能否给我们一些暂定的时间、这将有助于我们进行规划。

    您能否共享每个 IC 的故障模式和分布列表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

    鉴于假期、本文档可能需要额外两周才能在 TI.com 上上线。 我们目前正在通过功能安全板的审批、因为这将是面向公众的文档。 它将包括针对 XTR111所有封装的故障模式和分布。

    此致、
    Jacob Fattakhov