This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:缓冲器配置中 VIN = GND 时的输出电压异常

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1219, LMC6482, LM7705, OPA364, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174709/lmc6482-unexpected-output-voltage-with-vin-gnd-in-buffer-configuration

器件型号:LMC6482
主题中讨论的其他器件:ADS1219LM7705OPA364OPA320

您好!

我将 LMC6482用作 ADS1219 ADC 前面的缓冲放大器。 当 LMC6482的同相输入端连接到 GND 时、输出电压约为12mV。 我希望输出电压为~0V、或者如果失调电压影响任何东西、可能为~3mV ...

运算放大器使用3.0V 单电源。

是否需要在输出端连接 GND 的负载电阻器?

谢谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    任何运算放大器都无法在低至0V 的电压下工作。 即使输出电压使电源轨非常接近 mV 范围、这也只是一个 OPAMP 不再线性工作的饱和电压。

    通常、线性输出电压范围可从"大信号电压增益"放大中看出。 但在此数据表中、输出电压与"大信号电压增益"规格中的电源轨保持数伏的距离。 因此、无法从该规格中看到最大线性输出电压范围。

    我会尝试一下 LM7705。 它完全是针对这些情况而设计的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我知道有些运算放大器的规格主要是针对电流感应应用、例如"超出任一电源轨的输入电压范围"或"包括 GND 的输入电压范围"、但我无法在我的应用中使用它们、因为我需要该运算放大器的低输入电流。

    让我来重新表述一下这个问题:在哪里可以找到运算放大器按预期工作的输入电压范围规格? 我在数据表表格或图表中找不到它。

    BR、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    [引用 userid="545184" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174709/lmc6482-unexpected-output-voltage-with-vin-gnd-in-buffer-configuration "]是否是所需输出上 GND 的负载电阻器?[/quot]

    OPA364的数据表中讨论了该技术。 请参阅图24。

    OPA320的数据表中显示了使用肖特基二极管生成-0.3V 负电源电压的情况。 见图44。

    [引用 userid="545184" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174709/lmc6482-unexpected-output-voltage-with-vin-gnd-in-buffer-configuration/4420967 #4420967"]我知道有些运算放大器的规格类似于"超出任一电源轨的输入电压范围"或"输入电压范围包括 GND"[/quot]

    两个运算放大器都提供共模输入电压范围、比电源轨高100mV。 我认为这是你的意思吗?

    但请注意:仅因为输入电压可能超过电源轨并不意味着输出电压也可能一直下降到0V。 是的、这些运算放大器的输出电压确实几乎可以降至0V (10k 负载时通常为10mV)、但运算放大器的输出级随后不再在其线性工作范围内工作。 "开环电压增益"规格可确保在10k 负载下、当输出电压与电源轨相差100mV 时、运算放大器至少可线性工作。 OPA320和 OPA364的数据表中都指定了这一点。 通常、运算放大器也会在更靠近电源轨的位置运行。 但不能保证。 因此、如果您需要最高的精度和速度、这两个运算放大器的输出电压应与电源轨保持100mV 的距离。

    顺便说一下、两个运算放大器都属于表现为"零交叉失真"的出色运算放大器组。 请参阅此应用手册:

    e2e.ti.com/.../sboa181a.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    再次感谢您的专业知识。

    我的问题仍然是:在哪里可以找到 LMC6482运算放大器的规格、该规格规定了最小输入电压、其中输出可以视为"有效"或输入之后的线性电压? 我无法更改运算放大器类型、因此我必须知道该规格才能继续进行此项目。

    BR、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    请参阅数据表第5页的"输入共模电压"规格。

    Kai