This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:LM358A Vos 分布

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174352/lm358a-lm358a-vos-distribution

器件型号:LM358A

大家好、

下面是客户应用电路,他们使用 LM358A,发现一些器件不符合 生产 标准 。

NG 5引脚:2.8mV、7引脚:21.5mV

正常5引脚:2.1mV、7引脚:15.5mV

输出电压偏移将导致 客户电路误触发。

我们要检查偏移是否仍然符合 LM358A 规格。 ? 我们是否有其他建议的解决方案?

谢谢、此致

周德熙

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    在规格范围内:

    e2e.ti.com/.../eddie_5F00_lm358a.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    它符合规格。  

    以引脚5为基准的增益为3.3k/1k +1 = 4.3;如果 OGND 实际为0mV、则偏移为0mV

    2.8mV * 4.3 = 12.04mV;21.5mV 比理想值高9.46mV (误差)。 误差/增益= 9.46mV / 4.3 = 2.2mV = Vos

    可接受2.2mV。