This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:菊花链

Guru**** 2928820 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175413/ina229-daisy-chain

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件: INA228

尊敬的团队:

我的问题与德州仪器放大器类别的 INA229有关。

我能否使用菊花链连接配置将多个 INA229连接到 Raspberry Pi 4控制器、因为 RPI 只有两个功能芯片选择引脚?  


此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    抱歉、INA229不支持菊花链配置。 您可能需要考虑 INA228、它与 INA229相同、但使用 I2C 通信。 通常、可以使用 GPIO 进行芯片选择、但 GPIO 扩展器也可以使用 I2C、因此 INA228可能更简单。 (INA228可在一条 I2C 总线上支持多达16个器件)

    此致、

    Mitch