This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:Vo3最大容性负载

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG112, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175069/log112-vo3-max-capacitive-load

器件型号:LOG112
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我想知道 LOG112中 VO3输出的最大允许容性负载。

您能帮我找出最大值吗?

谢谢你。

Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hikaru、您好!

    没有简单的答案。 它取决于设置的增益、反馈电阻器的值、所选的相位超前电容以及是否安装了隔离电阻器:

    e2e.ti.com/.../hikaru_5F00_log112.TSC

    您可以通过 TINA-TI 瞬态响应仿真轻松找到最大容性负载:过冲应低于22%、表示相位裕度> 45°。 任何较高的过冲表明存在不稳定性:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-measuring-system-stability?context=1139747-1139745-14685-1138805-13851

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒙多里-圣

    输出运算放大器基本上是一个通用运算放大器、具有足够的交流性能以支持 LOG112的使用、但不是专门设计用于驱动高电容负载。  Kai 使用仿真对 LOG112输出 C 负载能力进行了全面评估。 他的仿真显示、运算放大器的容性负载被限制在几百皮法拉、如果将其增加到超过该电平、则需要进行补偿。

    如果您让我们知道您考虑驱动什么容性负载、这将使我们更深入地了解运算放大器的需求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Thomas:

    感谢您详细解释我的问题。 我知道该 IC 的容量应高达几个红色 pF。

    非常感谢。

    Hikaru