This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:单次转换所需的静态电流

Guru**** 2538220 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174609/ina229-q1-quiescent-current-needed-for-a-single-conversion

器件型号:INA229-Q1

尊敬的团队:

我们将 INA229-Q1推广给我的客户用于汽车 BMS 应用、他们说 IC 的静态电流在正常模式下很高、需要250uA 的静态电流。 我从数据表中看到、该器件支持从关断模式触发单次转换。 希望了解此转换所需的额外电流、以了解我们是否能够实现低静态电流。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    以下是数据表中显示转换和关断模式下当前使用情况的要点:

    因此、在关断时、您将使用大约2.8µA μ A 的电流、在进行转换时、您将使用640µA μ A 的电流。 您的总电流将是这两个值随时间变化的平均值。  由于您有严格的功率限制、因此在确定此器件是否适合您时、您可能需要使用最大值而不是典型值。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的评论!