This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-EP:在特定情况下是否会发生压降

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277-EP, OPA4277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176154/opa4277-ep-whether-a-voltage-drop-occurs-in-a-specific-situation

器件型号:OPA4277-EP
主题中讨论的其他器件: OPA4277

电路如下:

在某些情况下、是否有任何因素会导致 OPS4277-EP 电压下降?

电压降发生在40、000英尺处。

如果您有任何类似的情况、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 是在40、000英尺高度观察到的 OPA4277-EP 输出电压变化、还是不同的电压?
    • 电压变化了多少?
    • 对 OPA4277-EP 施加了什么电源电压?
    • OPA4277-EP 是否在所有海拔的恒压环境中?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题的答案如下。

    - 更改 OP4277-EP 输出电压

    - 4V 基准电压 电压降至3.5V

    - 电源电压为+/- 15V。

    -否,压力会根据海拔环境而变化。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  상은 박

     在40、000英尺高度下 OPA4277输出电压的-500mV 漂移表明运算放大器发生了重大电气变化。 这不是预期行为。

    • 是否监测了来自分压器的 OPA4277输入端的电压、以确保电路中该点不会发生电压漂移?
    • 一旦 OPA4277返回到低海拔位置、-500mV 漂移是否保持不变、或者输出是否在低海拔位置移回+4.0V?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程