This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280-Q1:高电压电源电流感测问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176237/ina280-q1-high-voltage-supply-current-sense-issue

器件型号:INA280-Q1

你(们)好。

在我们的电机控制器项目中、使用电流感应 IC -器件型号- INA280A2QDCKRQ1。

借助此电流感应 IC、我们将使用1m Ω/5W 分流电阻器来测量流经 电源电压的60A 电流。

问题是、每当我们使用相同的值更改不同的分流电阻器时、会以5%至10%的精度差异获得不同的输出。

我们还尝试了电流感应 IC 的输入滤波、但没有任何结果变化。

请告诉我们一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pooja、

    请指定测量误差。 是增益误差、偏移误差还是线性误差? 请显示原理图和布局。

    在大多数情况下、四端子分流器可以实现这一目的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pooja、

    通常情况下、Rshunt 的变化最大。  除了正常电阻变化之外、您还需要考虑器件的漂移、尤其是因为您发送的电流可能会使电阻器发热。   您使用的电阻器规格是多少?  电阻器的漂移是多少?  在更换电阻器时、是否有任何可能导致功率耗散有所不同的因素?

    正如起亚建议的那样、原理图和布局有助于缩小变化范围。