This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:输入阻抗

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176006/vca810-input-impedance

器件型号:VCA810

您好!

仿真数据表图中所示的电路时、 36通过串联电阻器连接10mV 的输入电压后、输入信号会显著衰减。

数据表中规定的输入阻抗为1Meg、但通过仿真进行的计算结果、输入阻抗仅为大约1.4k。

原因可能是什么?

此致、

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    可能是 Spice 模型的问题。

    不过、当您仔细查看数据表(图30、34、35、41、43和45)时、 VCA810在输入端始终具有非常小的源电阻。 这会响铃警报铃并妨碍您在输入端安装更大的源电阻。 请记住、这不是标准运算放大器、而是具有某种不同输入拓扑的宽带电压控制放大器。 另请6µA 典型值为-k Ω 的巨大输入偏置电流。 这意味着 VCA810两个输入端的源电阻不仅应较小、而且应相等。 过高的源电阻也会增加噪声和失真。

    Kai