This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117芯片的 V+和 VREG 引脚之间的直接电压差是多少?

Guru**** 2508915 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176016/xtr117-what-is-the-direct-voltage-difference-between-the-v-and-vreg-pins-of-xtr117-chip

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: REF3040

您好 TI

    XTR117芯片的 V+和 VREG 引脚之间的直接电压差是多少?

    2. REF3040是否可用作 XTR117的电压基准源?

     客户使用 RC 滤波+XTR117来实现 PWM 到4~20mA 信号的输出。 您能帮助查看原理图吗? 我可以回复电子邮件原理图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    [引用 userid="501194" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176016/xtr117-what-is-the-direct-voltage-difference-between-the-v-and-vreg-pins-of-xtr117-chip "] XTR117芯片的 V+和 Vreg 引脚之间的直接电压差是多少?

    XTR117的工作电压范围介于7.5V 和40V 之间。 电路设计人员必须向处于该范围内的 V+引脚施加稳定的电源电压。 VREG 引脚连接到 XTR117器件内部的5V 基准。

    [引用 userid="501194" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176016/xtr117-what-is-the-direct-voltage-difference-between-the-v-and-vreg-pins-of-xtr117-chip ]REF3040是否可用作 XTR117的电压基准源?[/quot]

    XTR117的运行不需要一个外部电压基准。 您是否尝试使用电压基准来偏移图2中所示的输入? 或者  、出于其他原因、您是否需要参考?

    [引用 userid="501194" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176016/xtr117-what-is-the-direct-voltage-difference-between-the-v-and-vreg-pins-of-xtr117-chip~]客户使用 RC 滤波+XTR117来实现 PWM 到4 20mA 信号的输出。 您能帮助查看原理图吗? 我可以回复电子邮件原理图。[/quot]

    是的、您可以发送原理图。 如果您不想在论坛上公开发布原理图、您可以在 E2E 上将我添加为朋友、这样您就可以直接向我发送原理图。

    此致、

    扎赫