This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:正电压超过绝对最大额定值

Guru**** 1101100 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175771/opa657-positive-voltage-exceeds-the-absolute-maximum-ratings

器件型号:OPA657

大家好、

如果客户使用 OPA657作为单电源(+12V)、直流偏置为2.6V、则电源的正电压为9.4V。 这超过了电源电压的绝对最大额定值的阈值。

我的理解是否正确?

 

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺锡克·圣、您好!

       OPA657总电源的绝对最大额定值为13V (对于双电源、为+/-6.5V)、对于输入电压、它应该在电源轨内。 由于在您的情况下电源电压仅为12V,而2.6V 的输入处于电源轨[Vcc+(12V)>输入(2.6V)> Vcc-(0V)]之内,因此这 会超过电源电压的绝对最大额定值的阈值

    此致

    ANANT