This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001-Q1:RTM 何时发布

Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174282/tlv9001-q1-when-is-the-rtm

器件型号:TLV9001-Q1

尊敬的专家:

我的客户对 TLV9001-Q1感兴趣。

如果您能与我们分享 RTM 的时间、我将不胜感激。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们目前在美国假期(感恩节)外出。 请在下周初收到我们团队的一位成员的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    您能否指定您感兴趣的封装?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢你的答复。

    目前任一封装都是可接受的。

    请告诉我们 SC70和 SOT23的大规模生产时间。

    我认为 SC70封装看起来更快。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、  

    正确、SC70预计本月为、SOT23预计将于23年第1季度为。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢你的答复。

    我知道。  

    我将与 客户分享即将发布的 TLV9001-Q1。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一