This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:如何将 CFG2更改为0XDC0

Guru**** 2779755 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173051/pga308-how-to-change-the-cfg2-to-0xdc0

器件型号:PGA308

大家好、

我的一位客户正在评估自己的电路板上的 PGA308。
我的客户通过在单击 Write to RAM 后首先修改 Register 位中的寄存器、将 CFG2更改为0XDC0。  但我的客户不知道 这是否正确、接下来的步骤是什么? 请帮帮我。  非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我需要其他信息才能回答您的问题和/或调试问题。

    1) 1) 您能否解释:这是3线或4线电压输出模块? 还是电流输出模块?   

    2) 2)请确认 USB-DAQ 跳线设置为正确配置、如下所示:

    3) 3) 请提供定制 PGA308电路板的完整原理图、包括电源连接和桥式传感器连接。 该应用中使用的电桥激励电源是什么。  请在原理图上显示电桥传感器激励连接 Vexc (+)、Vexc (-)。  电桥传感器以相同的 GND 电势为基准。  

    4) 4) 请提供 USB-DAQ 与定制 PGA308传感器之间的连接图。   

    • GND 连接: 请确保 PGA308定制板和 USB-DAQ 以 相同的 GND 电位为基准。  如果您打算将此定制板直接连接到 USB-DAQ 控制器、请确保将定制板 GND 连接到 USB-DAQ J3引脚21 (GND)。  如果您计划使用 PGA308EVM 测试板、则可以连接到 GND1、GND2、GND3测试点中的任何一个。
    • 1W 连接: 1W 连接到 PGA308EVM 的 JMP7 PIN2。 或者、您可以连接到 USB-DAQ 控制器 J3、PIN11。  确保 PGA308EVM 上的 PGA308器件未与定制板的1W 连接短接(或移除 PGA308EVM 板上的 PGA308器件)。
    • VOUT 连接: VOUT 连接到 PGA308EVM 的 VOUT_F 测试点。 确保 PGA308EVM 上的 PGA308器件未短接至相同的输出电压连接(您可以移除 PGA308EVM 板上的 R20)。  或者、您可以将传感器的输出连接到 USB-DAQ 控制器 J3引脚5。  

    5) 5)您 能否在此应用中澄清 CFG2寄存器的所需值? 您是指上述帖子中的0xDC0X 吗?  CFG 寄存器是一个16位字、 上面的帖子只显示12位内容。

    6) 6) PGA308器件 OTP 是否已在此器件上编程?  GUI 捕获显示一条警告、其中单线已超时。  这可能是由于单线制接口上的连接故障;也可能是由于 OTP 中编程的先前 OWD 位设置所致。   请记住、在接口处于活动状态时访问单线非常重要。   根据独立配置以及过去如何对 OTP 进行编程以及已编程的 OWD 寄存器设置、单线可能会在加电后很快超时。  详细阅读第5.5节"独立模式"和"软件锁定模式"、并参考 《PGA308用户指南》中图5-10独立算法的详细信息。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的热情支持。 下面是有关该问题的其他信息。

    1)这是一个4线电压输出模块。

    2) 2) 客户 已确认 USB-DAQ 跳线设置为正确配置。

    3) 3) 这是 定制 PGA308板的完整原理图、包括电源连接和桥式传感器连接。 以及 USB-DAQ 与定制 PGA308传感器的连接图。   

    4)产品为2.9V、供客户正常使用、并使用 EVM 板提供的电源进行校准、以便在零满电压之间输出0.5~4.5V、然后与客户所需的电压范围0.29~2.61V 信号成比例。

    5) CFG2上所需的值是客户发现的一个问题:客户要求上电信号稳定到2.5ms 的输出时间、但在实际测量时、数据仍在2.5ms 的爬电时间。 测试的加电时间如下:

    当被询问时、可通过将寄存器 CFG2更改为0xDC00来增加加电时间、但如下所示、芯片将锁定数据以进行读取和写入、所有输出均为 A0A。

     下面是客户校准详细信息。

    e2e.ti.com/.../PGA308_07689A5B656BA49A_.docx

    谢谢大家、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Enhui,

    感谢您提供详细信息。  我在美国感恩节假期期间不上班、预计在美国星期二上班。

    我将查看这些信息、并希望在美国星期二之前收到更新。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Enhui,

    请澄清上面未回答的问题(6)、PGA308四端模块是否之前已使用 OTP CFG2 0xDC00进行编程?

    设置 CFG2 = 0xDC00时,OWD 位设置为‘1’(禁用单线),OWD OFF 位设置为‘1’(立即禁用单线)。    在该配置中、OWD 和 OWD OFF 位几乎立即禁用单线制接口、在60µs 有效后禁用 μ s、在上电复位后锁定器件。  如《PGA308用户指南》P67的表5-1所示,只有当用户确保正确的校准设置后,才建议将配置2用于已编程为所需最终值的三端模块。  这样做是为了保护 OTP 编程值、但会使 PGA308器件 OTP 的重新编程变得困难。  

    如果客户尚未决定 PGA308校准最终值,并且仍在试验校准程序,或者希望能够灵活地重新编程 OTP,则另一种方法是设置 OWD 位=‘0’,以确保轻松访问单线。  另一种选择是使用上面表5-1 P67中所示的配置1,其中 OWD 位设置为‘1’以禁用单线制,OWD OFF 位设置为‘0’,从而在禁用单线制接口之前允许在电源有效后25ms 的典型延迟。   

    如您所述、在硬件中、电源仍在2.5ms 之前斜升、准确控制电源压摆率的时序并与数字接口同步通信将是一项挑战。  硬件旁路电容器、铁氧体 L1和通过硬件电源连接的任何额外电感/电阻将降低电源压摆率。

    如果器件 OTP 之前已被编程为禁用单线、锁定器件,您可以使用新的 PGA308单元重新组装模块,并在初始评估时将 OWD 位设置为‘0’,并且只需将 OWD 位设置为‘1’,直到模块编程为最终值。  OTP 用户组 X 选择只能按顺序编程组 SELx 寄存器(其中 x = 1、2、3或4)设置四次。

    谢谢、此致、

    Luis