This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:帮助查看 INA231AIYFFT 原理图

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174751/ina231-help-review-the-schematic-of-ina231aiyfft

器件型号:INA231

大家好、

您能否帮助查看附件中 INA231AIYFFT 和 PCB 布局的原理图

e2e.ti.com/.../INA231AIYFFT.xlsxe2e.ti.com/.../Gourami_5F00_MB_5F00_PCB_5F00_V1_5F00_20221125_5F00_1534_2800_2_2900_.pdfe2e.ti.com/.../Gourami_5F00_MB_5F00_PCB_5F00_V1_5F00_20221125_5F00_1411.brd

谢谢  

此致

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    很抱歉耽误你的时间。 我们在国家假期和周末外出。

    我将查看这一点、并将很快做出响应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    我无法打开.brd 文件。 我的 Allegro PCB Viewer 软件显示该文件已损坏或使用 ASCII 复制、应使用二进制格式复制该文件。 如果 INA231和周围电路的简单屏幕截图能够使其更简单、那么这就足够了。

    对于原理图、除了 NC1引脚应悬空且不连接到 GND 之外、一切看起来都很好。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复!

    您能通过在 PDF 文件中搜索"U4001"来帮助检查布局吗? 还是下面显示的简单屏幕截图?  

    谢谢  

    此致

    刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    布局看起来不错。

    关于20m Ω 分流电阻器的布局、我应该注意三点。 第一、INA231未使用适当的开尔文感测连接来感测分流器。 开尔文力和传感连接没有分离、它们是相同的。 通常、这对于小于1m Ω 的分流电阻更重要、因为焊料的电阻可能会增加数百微欧。

    其次、INA231不会直接在电阻器焊盘下方进行感应。 因此、它感应20m Ω+铜路径的电阻+焊接电阻(如上所述)。 这里的另一个问题是、您不会直接感应分流板中心的下方、而是感应分流板的内边缘。 当您或制造商测量此电阻器的电阻时、它通常位于焊盘的中心而不是边缘、这可能会改变有效的感应电阻。

    最后、分流电阻器的方向和电流密度磁场线(蓝色矢量)的方向不能很好地匹配。 这可能会导致增益误差、其中大部分电流流经分流电阻器的一部分、而不是均匀分布在分流电阻器的各个区域。  

    此致、

    Peter