您好!
我n´t XTR111进行了设计、我发现它需要推荐的 MOSFET (BSP170P L6327)、但我无法使用它、因为我没有空间放置它。 您能给我一个更小的建议吗?
感谢大家、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gonzalo、
电流输出功率耗散的主要部分位于外部 FET 中。 正如 Kai 所解释的、必须考虑外部 FET 的功耗、这是电源电压和电流输出范围的函数。
请在设计中包含适合 FET 的散热器。 例如、XTR111-2EVM 在 SOT23-3封装中整合了 ZXMP6A13FTA P-Channer MOSFET。 如果您参考 XTR111EVM 用户指南第7页上的 XTR111电路板布局、P-FET 的漏极(PIN2、引脚4散热器)被连接 至顶部的一个隔离式铜填充、并连接至底部的另一个隔离式铜填充以散热。
谢谢、此致、
Luis

您好、Gonzalo、
在低电源应用中使用时、外部 P-FET 的功耗将更低。 例如、如果您的电源为+10V、且最大电流为20mA、则 FET 中耗散的功率将限制为大约~0.2W。
-请澄清此 XTR111 3线变送器应用的电源电压范围要求?
需要支持的最大电流范围是多少?
-请告诉 我此应用中所需的最大负载电阻是多少。 如果可能、请提供 XTR111电路的原理图。
请记住、降低 XTR111电源电压时、XTR111需要最低顺从电压。 XTR111本身、在不考虑最小外部 P-FET 晶体管源漏电压的情况下、顺从范围比电源电压 Vsp. 此外、第3页的脚注(4)指出 XTR111最小顺从电压受限(+Vsp-2V)+ VDS、其中 VDS 是外部 P-FET 晶体管线性运行所需的外部晶体管漏源电压。 我们还需要考虑 输出路径中的任何串联电阻、电流路径上的外部二极管/钳位导致的压降。 请参见下图。
谢谢、此致、
Luis