This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111的 MOSFET

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173115/xtr111-mosfet-for-xtr111

器件型号:XTR111

您好!

我n´t XTR111进行了设计、我发现它需要推荐的 MOSFET (BSP170P L6327)、但我无法使用它、因为我没有空间放置它。 您能给我一个更小的建议吗?

感谢大家、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    请参阅数据表的表1。

    请记住、当输出对地短路时、PMOSFET 必须散发大量热量。 在24V 电源下、必须耗散大约24V x 20mA = 0.48W。 因此、您不仅需要强大的 PMOSFET、还需要在印刷电路板上使用足够的铜来散热。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    电流输出功率耗散的主要部分位于外部 FET 中。  正如 Kai 所解释的、必须考虑外部 FET 的功耗、这是电源电压和电流输出范围的函数。    

    请在设计中包含适合 FET 的散热器。  例如、XTR111-2EVM 在 SOT23-3封装中整合了 ZXMP6A13FTA P-Channer MOSFET。 如果您参考 XTR111EVM 用户指南第7页上的 XTR111电路板布局、P-FET 的漏极(PIN2、引脚4散热器)被连接 至顶部的一个隔离式铜填充、并连接至底部的另一个隔离式铜填充以散热。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    在低电源应用中使用时、外部 P-FET 的功耗将更低。  例如、如果您的电源为+10V、且最大电流为20mA、则 FET 中耗散的功率将限制为大约~0.2W。  

    -请澄清此 XTR111 3线变送器应用的电源电压范围要求?   

    需要支持的最大电流范围是多少?

    -请告诉 我此应用中所需的最大负载电阻是多少。  如果可能、请提供 XTR111电路的原理图。

    请记住、降低 XTR111电源电压时、XTR111需要最低顺从电压。  XTR111本身、在不考虑最小外部 P-FET 晶体管源漏电压的情况下、顺从范围比电源电压 Vsp. 此外、第3页的脚注(4)指出 XTR111最小顺从电压受限(+Vsp-2V)+ VDS、其中 VDS 是外部 P-FET 晶体管线性运行所需的外部晶体管漏源电压。  我们还需要考虑 输出路径中的任何串联电阻、电流路径上的外部二极管/钳位导致的压降。  请参见下图。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    我没有听到您的反馈、现在我将关闭此查询。  但是、如果您有其他问题、请告知我们。   

    谢谢、此致、

    Luis