This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:建议在 AMC1400和 AMC1411的 PCB 上安装

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175926/amc1400-recommendation-mounting-on-the-pcb-for-amc1400-and-amc1411

器件型号:AMC1400
主题中讨论的其他器件:AMC1411

大家好、

我正在寻找 ACNT-H79B (光学隔离放大器)的替代产品、以实现具有增强型隔离的1500V 工作电压。
我遇到了 AMC1400和 AMC1411。
是否建议在 PCB 上安装以实现≥14.7mm 的间隙和≥15.1的爬电距离?

提前感谢您。  

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin!

    将 AMC1400/AMC1411数据表焊盘图案与您提到的器件进行比较、您可以使用我们推荐的布局稍微留出更多的间隙。  我们的焊盘图案示例针对优化的间隙和爬电距离进行了展示、您的测量值正好为14.6mm。  您可以将焊盘中心推出另一个0.1mm、但您希望通过 PCB 制造商/装配厂清除、以确保它们具有准确的注册和芯片放置  、您是否已经在电路板上实施了一个槽、以获得大于15.1mm 的爬电距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的回答。
    我们希望在 PCB 上实现插槽、但我们仍然遇到的问题是、爬电可以从 PCB 到达 IC 的外壳、然后返回到 PCB。
    根据我们使用的标准(EN 50178 / EN 60664-1)、我们必须至少产生1mm 的气隙。
    我可以看到的唯一方法是将气隙直接放置在 IC 的支脚下方。 但是、焊料线必须进一步拉回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    通常会在 PCB 两侧(即芯片主体的中间)之间直接切割凹槽。  您的安全人员是否告诉您一些不同的信息?  此外、芯片本身将限制爬电、爬电是在的末端附近测量的、也可以是从高侧到低侧穿过人体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    槽不再位于我们公司的中心位置、因为这并不能根据标准(我们公司的解释)实际减小爬电距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我看到、您正在尝试使用从焊盘支脚到 IC 体的"步速"来保持1mm 的爬电距离/间隙。  在 PCB 方面、选项不多。  保形涂层在某些情况下很有用、但这也很难保证 PCB 的运行。  这里的最终应用是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    应用领域包括各种转换器系统和测试台的测量设备(行业)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    类似的东西是否适合您?