This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:使用双输入电压+/-进行驱动的问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173751/vfc32-question-on-driving-with-a-dual-input-voltage--

部件号:VFC32

我们的设计采用双输入电压、其中+和-端子的电压范围均为-10至+10伏。 然后、我们需要将双输入转换为相对频率。 数据表建议 VFC32可以处理20V 的输入电压范围、但是+和-输入端子可以处理-10至+10V 的值吗、或者+端子只能处理0-10V 的值、而负端子只能处理-10至0V 的值吗?

我们更新的传统设计采用了双极单端配置中的 AD650 (来自模拟器件)、方法是将差分信号的一侧作为+-10V 信号馈入-输入端子(请参阅下图)。 VFC32能否以类似的方式使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debra、

    根据数据表的图1、您可以尝试以下方案:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debra、

    [引用 userid="544794" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173751/vfc32-question-on-driving-with-a-dual-input-voltage--"]是否可以以类似的方式使用 VFC32?

    您可以在输入端尝试 Kai 的电平位移方法来生成所需的方波输入信号(求和积分器配置)。 图5显示了 V-F 转换器的负输入电压(比较器的阈值约为-0.7V)。  

    下面的两个图是适应双极输入的其他技术、但它将需要额外的组件。 Kai 提出的求和积分器电路将更加简单且具有成本效益。  

    供参考、随附的是 E-Store 中的 V-F 可用性。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/special-function/frequency-converters/overview.html?keyMatch=VOLTAGE%20TO%20FREQUENCY%20CONVERTER

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debra、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond