This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:输入滤波的放置位置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176675/ina3221-where-to-place-the-input-filtering

器件型号:INA3221

尊敬的,先生

我们使用输入滤波设计 INA3221、我们应该将 R_Filter 和 C_Filter 放置在 INA3221输入通道附近、还是放置在分流电阻附近(有时分流电阻远离 INA3221 )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    输入滤波器应靠近 INA3221。 否则、在滤波电阻器后面从每个输入线路到接地的不平衡杂散电容会降低 INA3221的共模抑制性能。

    但分流器也不应远离 INA3221、因为布线过长会给信号带来不必要的差分或共模噪声(EMI)。 此外、分流器电路和 INA3221之间的电感反冲和其他接地噪声风险也会增加。 糟糕的接地布线会导致大量接地噪声、这会完全破坏 INA3221的性能、甚至会损坏 INA3221。 请参阅数据表中的绝对最大额定值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Kai 的说法–最好将滤波器放置在 INA3221输入引脚旁边。

    此致、Guang