This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:INA228高压测量

Guru**** 2982050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, AMC1400, AMC23C14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1173654/ina228-ina228-high-voltage-measure

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: AMC1400、 AMC23C14

您好!

我正在寻找能够在高达2、5KV 的高电压下测量电流的解决方案。

电流将非常低、大约 uA。

我可以将 INA228与 I2C 隔离器配合使用还是使用类似的解决方案?

谢谢  

Corrado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    您是否考虑过使用隔离放大器?

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好的解决方案。

    我不知道 AMC1400是否能够在2500VDC 下工作。

    相关参数是2800V 时的 VIOWM DC。 没错吗?

    Corrado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    是的、您可以将 INA228与 I2C 隔离器结合使用。 下面是一个具有可修改为 INA228的类似器件的示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-01608。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    是的。 另请参阅 AMC1400数据表的图6-4。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以测量。

    电路应如图所示。

    目前、我想知道如何在发生 MOS 损坏(例如 GND 短路)时保护电路。

    可以是一个与感应电阻器并联的简单齐纳二极管、保险丝可以保护一切?

    Corrado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加支持  AMC1400的团队以获得进一步支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    如果不知道整个电路以及所有相关的设计细节、例如2.5kV 高电压的上电和断电特性、就无法回答这一问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    Kai 从精密数据转换器方面提出了正确的建议。 AMC1400能够承受如图6-4所示的这种高电压、并且正如您所指出的那样、能够承受 VIOWM 规格。  

    至于保护电路、这是一个复杂的问题、取决于各种因素-许多因素取决于终端设备应用。 此电路的用途是什么? 您能否共享更大的方框图?

    例如、我们有隔离式比较 器 AMC23C14、响应时间非常快(500ns)、可用于在短路期间保护 MOS。 不过、这些器件采用更小的封装、VIOWM 为1060V_DC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是测试应用的设计人员。

    我们的客户正在寻找一个能够在 VDRAIN 高达2.5KV 的情况下测量 MOS 的 IDSS 电流的应用。

    基极电路就像共享图片一样、我认为 在这种情况下、AMC1400可以解决问题。

    我想在试验期间(可能会持续1000小时) MOS 可能会发生损坏、我必须设计出能够防止测量电路损坏的石料。 例如、AMC23C14可以是在发生短路时关闭 VHIGH 电源的良好解决方案。  

    显然、它取决于时间响应和待测 MOS 短路的时间。 很抱歉、我没有其他数据可以与您分享。

    然而、所有这些都应该由一个原型电路进行测试。

    感谢您的支持。

    Corrado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    感谢您的背景。 请再次在 E2E 上发帖、查看原理图或您可能遇到的任何其他问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    对高压源进行实验的常用方法是在高压源和目标之间设置限流保护电阻。 在您的情况下、由十个100k 串联电阻器构成的1M 电流限制保护电阻是合理的。

    Kai