主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 INA326
您好!
- 下面连接的电路将差分正弦和余弦信号转换为单端信号、然后使用三阶低通滤波器对其进行滤波、最后对经滤波的余弦和正弦信号进行求和并发送到 TMS320F28377DPTPEP 的 ADC (ADC 电压范围为0V 至3V)控制器。
- 如何为 IC INA828ID (共模滤波器和差模滤波器)设计输入滤波电路?
- 考虑下面连接的电路如何理论上计算电路的相移(计算输入(COS+Sine)和输出( COS+Sine)之间的相移)?
- 电路(INA828ID)的输入 是1.4kHz (0V - 5V)的差分正弦和余弦信号。
- 三阶 LPF 电路的截止频率为60KHz。

谢谢你。