This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:我可以在0至12V 输出可变输出应用中使用它吗?

Guru**** 2508225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176126/ina296a-can-i-use-this-in-0-to-12v-out-variable-output-applications

器件型号:INA296A
主题中讨论的其他器件:INA250

您好!

我的输出电压范围为0至12V、输出电流范围为0至100A

是否可以使用与0.0005欧姆电流分流器配对的 A1器件?

此致、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    12V 是 INA296输入还是 VS 输入还是 INA296输入?  对于 VCM 输入、这是可以的。  对于电源、这也很好。  如果这是 PWM 信号电压、从0切换到12V、我建议使用 INA241。

    无论采用哪种方法、如果输入电流为100A * 0.0005Ω、则增益为 A1 0f 10V/V  输出将为0.5V。   

    这对于高电流来说可能很好、但您可能无法获得足够的信号来进行低电流测量。  

    请记住、您需要考虑较低电流的失调电压。  这将是您使用的功率和电阻器的折衷。

    我们在这里提供了有关电阻器选择和失调电压误差的培训以及其他主题: training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢您的回答。 我们将使用50版本的增益、因此我将获得大约2.5V 的 ADC 最大值。  

    它用于2种应用  

    1..从6 -18V (开关电源) 100A 的四分之一砖型输出

    2. LDO 的输出电压为0至6.5V (线性电源) 3A

    我们将使用不同的 CSR 值来保持 CSA 的输出电压为~ 2.5V (我们使用5V 基准,并允许一些裕度达到峰值电流)  

    对于输入失调电流、还有一个问题、这意味着当 I Load = 0A 时的误差项吗? 在这种情况下、我可以在软件中对其进行修整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    这话什么意思是输入失调电流?  您所说的是 IB (IN+和 IN-的输入偏置电流)。  如果是、则这将导致0A 时的输出误差、但这应该在 µA μ V 范围内、并且通常不是问题。  如果您使用电阻器来滤除输入、这是因为当它改变 INA296上的输入电压时会出现更大的问题。

    请计算输出、并注意您的范围变化、具体取决于您连接基准的方式以及您是在单向模式还是双向模式下使用基准。  数据表中提供了示例。

    对于您的开关电源、只要您不在开关电压的一侧感应、那么您就可以使用 INA296。  如果您在另一侧感应、那么我建议使用 INA241。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    抱歉、我指的是 INA250、它的最大偏移 电流为50mA、我不确定是否将相同的电流传递到 INA296。  我的理解是、当 I_LOAD 为0A 时、这是输出偏移  

    我们仅使用单向、这主要用作输出电流的遥测功能读取。 一切都以 GND 为基准。  

    此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    对于 INA250A2、50mA 偏移是输入为零时的预期误差。  例如、当增益为500mV/A 时、您将从 Vref 获得+/- 25mV 的输出电压。  如果 Vref 连接到 GND、则必须考虑输出无法达到50mV 以下、因为它将受到低摆幅限制。