Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, OPA1622EVM, OPA1637EVM
主题中讨论的其他器件:OPA1622、 OPA1637EVM
测试 opa1622evm 并使用2节13v 电池为其供电。 然后、我将顶部 E70 DAC 的平衡输出连接到它、在空载情况下、EVM 在 EVM 的输入和输出端测量了4.8Vrms。 到目前为止都很好。 芯片没有加热、电压稳定、输出端直流电压为几毫伏。 我将其关断、并将 DAC 中的输出降低至-4dB、并在 单声道模式下以4.5V 输入电平(800欧姆输入阻抗)将一个余弦 ADC 连接到它。 我先打开 EVM、再打开 DAC 和 Poof。 神奇的烟雾。 DAC 和余弦 ADC 正常。 opa1622在 C5附近爆炸。 我看不出从宇宙 ADC 增加800欧姆负载会导致这种情况。 在作为 SE 的 EVM 输出端、我仅连接了 XLR 电缆的引脚2和3、这些引脚进入了宇宙 ADC 的平衡输入端(未连接接地端或引脚1)。 Cosmos ADC 和 DAC 连接到我的笔记本电脑、笔记本电脑使用电池供电。 DAC 也连接到110v。 有人有什么想法吗? 感谢您的任何想法。