This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:使用 OPA549的问题

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170680/opa549-questions-in-using-opa549

器件型号:OPA549

大家好、

我使用 OPA549制作压控电压源、下面是原理图、在使用过程中遇到了两个问题:

1) 1) VIN+和 VIN-的加电序列似乎有要求:在空载条件下、CTRL 端子始终短接至 SGND。 如果 VIN+先通电、然后 VIN-上电、VOUT 将输出接近 VIN+的电压;同样、如果 VIN-先断电、VOUT 将输出接近 VIN+的电压。 如下所示

黑色:VIN+;蓝色:Vout;玫瑰:VIN-

但该电压会被一定的电阻(大约数百欧姆)下拉至零。 上电和上电序列为何会影响输出? 这不在 D/S 中反映

2) 2)当输出连接到空载或容性负载时、将会出现一些振铃和稳定的低频振荡。 这些振荡也会被一定数量的电阻负载阻尼、但还有其他更好的方法吗?

蓝色:Ctrl;黑色:输出电压;绿色:输出电流

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    与几乎所有运算放大器一样、OPA549设计成同时使用施加的正负电源并以相同的方式达到电平。 当一个电源比另一个电源电平高时、它可能会强制运算放大器进入非线性条件、在该条件下、共模电压或另一个参数的范围会被超过。 此外、当一个电源滞后另一个意外的电源时、可能会形成内部电流路径、从而导致意外行为。

    大多数情况下、运算放大器不具有电源定序行为的特征。 可能性是无限的。 有时、通过在每个电源引脚和接地之间添加功率二极管或 TVS 二极管、可实现更受控的启动行为。 如果一个电源比另一个电源早出现、则另一个电源上的正常反向偏置二极管会正向偏置、从而为电源电流提供电流路径。

    关于振铃:

    • 输出是否为空载、而不是 O 形示波器探针、或者 输出端是否有电容器?
    • R1和 R2的值是多少?
    • 您使用的是哪种电源、线性电源还是开关电源?
    • 电源旁路电容器的值是多少?
    • 电路是在 PC 板上还是在其他板上?
    • OPA549器件是直接从 TI、TI 的授权经销商之一还是从其他来源获得的?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请查看我的以下回复。 谢谢!

    输出是否为空载、而不是 O 形示波器探针、或者输出端是否有电容器?
    对于上面的图像、没有其他电容器。
    R1和 R2的值是多少? R1 = 30k、R2 = 10k、因此增益为4。
    您使用的是哪种电源、线性电源还是开关电源?
    开关电源。
    电源旁路电容器的值是多少?
    对于 VIN+和 VIN-、47uf*2 (POL)+ 10uf*2 (MLCC)+0.1uf*1 (MLCC)。
    电路是在 PC 板上还是在其他板上? PCB 
    -A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您对 OPA549电路的响应。 电路增益、电源旁路和应用电路似乎正常。 真正的 TI OPA549将在电路中保持稳定、并且不会在其输出波形上出现纹波、除非它来自电路中的其他东西。

    • 在 O-示波器图像中看到的纹波频率是多少?
    • 您是否观察到使用 O 示波器的电源输出?
    • 为 OPA549电路供电的开关电源的频率是多少?
    • 您是否有一个线性电源、您可以使用临时测试电路以查看是否仍然存在纹波?
    • 是否在应用中测试了多个 OPA549?

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我需要在工作台上花一些时间来检查它。 谢谢!

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    首先、最后一个答案是修正的。 上述波形在 MLCC 负载下进行测试(值约为80uF)。
    我重新测试具有22uF/25V/25R/X5R/0805 MLCC 负载的 OPA549。
    CTRL 具有非常快的上升/下降转换率。 CTRL 低电平= 2.5V、高电平= 3.75V、因此输出低电平= 10V、高电平= 15V。 结果如下所示。
    如何解释这些瞬态振铃(1、3)和稳定振铃(2、4)?
    1. f=180Hz
    2. F=180Hz、Vpp=480mV
    3. f=150Hz
    4. F=150Hz、Vpp=400mV
    -A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    由于输出端的容性负载过高、OPAMP 会振荡、从而破坏相位裕度并导致不稳定。 请参阅数据表的"输出级补偿"一章。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    正如 Kai 指出的、该配置直接驱动容性负载、这将降低 OPA549中的相位裕度、并导致运算放大器不稳定和输出上的振荡。  

    请向我们提供 OPA549的输入、输出和 BW 设计要求。 为了驱动 大容性负载、我们必须找到一种补偿 OPA549反馈环路的方法。  

    另请查看下面显示的视频剪辑。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-capacitive-loads?context=1139747-1139745-14685-1138805-13952

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../albert_5F00_opa549.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    请解释为什么您直接在 OPA549的输出端连接这么高的电容。 请说明您计划做什么。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond